This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1310A:TUSB1310检测握手失败

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1310A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342341/tusb1310a-tusb1310-detection-handshake-fail

器件型号:TUSB1310A

我们将开发一个 USB 集线器。 我们在 FPGA 中测试了我们的 RTL、并使用 ULPI PHY、TUSB1310A (USB3_HT3由 E-Elements 制造)和 HAPS DX7 电路板。

但我们发现高速检测握手不成功。 当 USB 器件向 ULPI PHY 发送 TX CMD (84 45)和 TX CMD (84 06)、让其发送线性调频脉冲 K 时、

然后、USB 器件等待来自 USB 主机的线性调频脉冲 K/J/K/K/K/K/K/K/J、但未 收到任何线性调频脉冲 K/J/K/K/J/K/K/K/K/J。

你 对我的问题有什么建议吗?

 

内部信号如下图所示、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修改 CMD 拼写错误

    当 USB 器件向 ULPI PHY 发送 TX CMD (84 45)和 TX CMD (8A 06)以让其发送线性调频脉冲 K 时、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron:

       器件检测到 Vbus 后,需要先用内部1.5k 电阻将 DP 上拉至3.3V ,然后主机将发送 SE0 ,这是 USB2枚举的过程。

       对于新设计、该器件也为 NRND。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在啁啾 K J K J 之前.... ,USB 设备是否需要发送 TX CMD(NOPID)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 USB 器件需要在线性调频脉冲 KJKJ 之前发送带有 K 后跟0的 TX CMD (NOPID)。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?