This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E110:典型泄漏电流

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E110, TPD4E1B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351565/tpd4e110-typical-leakage-current

器件型号:TPD4E110
主题中讨论的其他器件: TPD4E1B06

您好!

我们正在使用 TI AFE 构建 EEG 器件、因此输入泄漏电流对于我们的应用至关重要。 我们目前正在研究 TI 提供的两款 ESD 器件- TPD4E110和 TPD4E1B06。 后者具有更好的最大泄漏电流规格(0.5与1nA)、但是前者的"典型"泄漏电流仅为20pA! 您能否提供有关 TPD4E110泄漏电流分布的直方图或一般指导? 这一典型值是如何得出的? 同样、没有为 TPD4E1B06指定"典型"泄漏、因此详细了解该器件对于我们比较这两款器件非常有帮助。  

谢谢!

爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    泄漏电流是在多个单元的输入端测量的、从而提供一个典型值、该典型值将精确地表示不同批次的器件。 典型值是您可能在工作台上看到的值、而最大值更偏向保护频带规格。 TPD4E1B06在整个温度范围内的泄漏电流更好、但 TPD4E110的典型泄漏电流会略低。  

    这里是 TPD4E110 和 TPD4E1B06在温度范围内的泄漏曲线。

    此致、

    塞巴斯 

    蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sebastian、感谢您的快速响应! 是的、我明白典型的含义、但是它的实际用处取决于测试方法(样本大小、平均值或中值等)以及值的分布。 您能否分享直方图或在多个器件上测得的泄漏电流的原始数据? 甚至是对样本数量、平均值和结果数据变化的一些洞察。 我想了解这些产品中每种产品的最大值有多保守、还想了解我们可以预期产品之间存在多大差异。

    根据数据表中的图表、在我看来、TPD4E1B06在25摄氏度时的漏电流较低、所以您是如何建议 TPD4E110的漏电流略低?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

     根据图表、两个器件的泄漏电流将低于10pA、而 TPD4E1B06在室温下似乎具有略低几 pA 的泄漏。 此应用所需的漏电流是多少?

    我们的测试方法和样本尺寸是专有信息、但我推荐 TPD4E1B06、因为它具有更好的总体泄漏性能。  

    此致、

    塞巴斯 

    蒂安