This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:内部电阻

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352281/tcan1044a-q1-internal-resistance

器件型号:TCAN1044A-Q1

大家好、

我是否可以问 TCAN1044A-Q1的 CANH 和 CANL 引脚之间的内电阻是多少?

谢谢你。

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分输入电阻范围规定为40 kΩ… 90 kΩ。 (但在实践中该值不是很有用;将空闲总线偏置到 VCC /2附近的单端电阻更强。)