This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:简单协议

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352436/tlk2711-sp-simple-protocol

器件型号:TLK2711-SP

您好!

在"SGLA001A"的第4页上、K28.5 D5.6会在数据之前发送两次。

客户希望发送1,000,000个数据包、1个数据包约为6500字节。

用户是否为每1个数据包添加2次 K28.5 D5.6? 还是只针对第一个数据包?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果此客户希望遵循此示例协议、则每个数据包都应以2个反相空闲时间(K28.5 D5.6)开头。 这样可实现接收器上的字节对齐、并在运行过程中如果位错误导致某个点出现失准、则提供重新对齐的功能。

    此致!

    卢卡斯