This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8501P:噪声运行方式

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET8501P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1344360/onet8501p-noise-behavior

器件型号:ONET8501P

我们正在寻找有关 ONET8501P 内限幅放大器噪声行为的更多信息。  是否有参考输入的 RMS 噪声级别? 限制放大器很常见 、还是其他任何参数?  或噪声功率?  

感谢您提供的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Andrew、

    将该线程重新分配给相应的人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我已进行检查、但无法找到显示 ONET8501P 噪声测量值的数据。 文中提到过、用于其他器件的噪声测量设置与 ONET8501P 的测量类似。 通常、在输入断开的情况下、我们会在输出端进行交流耦合、然后使用滤波器(例如10GHz)并测量功率。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser。

    很抱歉响应延迟。  我很感激我们为如何进行测量提供了指导、但我们缺少 频谱分析仪、因此我认为我们走不了路。  即使我不是 解决问题的最大粉丝、也将标记为已解决。 :-)  

    再次感谢、

    安迪