This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:VCC 为2.5V 时的 LVDS 缓冲器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001, SN65LVDS17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351991/ds90lv001-lvds-buffer-with-vcc-2-5v

器件型号:DS90LV001
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS17

您好!  

    除了= VCC 3.3V 之外、是否有任何 VCC = 2.5V 的 LVDS 缓冲器、就像 DS90LV001一样;

   要求:

VCC = 2.5V

LVDS;600Mbps

LVDS 通道;1或2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65LVDS17

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    Ken、

    已将一名工程师分配到该主题、但由于他们在星期一之前不在办公室、请耐心等待。 但是,克莱门斯的建议是正确的。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    SN65LVDS 的输入仅支持 PECL、输出可支持 LVDS、不支持 LVDS 输入、是不是这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;它的输入被描述为"差分"、但是为 PECL。

    有关如何将 LVDS 信号连接到 PECL 输入 、请参阅差分 LVPECL、LVDS、HSTL 和 CM 之间的直流耦合图9。但请注意、分压器设计为从3.3V 电源获取2V 电压;对于2.5V、请使用62 Ω 和250 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我把上面的标准输入到 LVDS 搜索工具中。 以下是包含选项的链接:

    LVDS、M-LVDS 和 PECL IC 产品选择| TI.com

    通过使用内部 PECL/VBB、可将 SN65LVDS 配置为接受单端 Vref 信号。 如果您希望针对 LVDS 进行配置、请使该引脚保持未连接或开路状态、并确保输入信号满足所有建议的运行条件、例如 Vic (共模输入电压)。 如 Clemens 的图所示、如果连接 LVDS <-> LVPECL 信号、则需要进行外部修改才能达到这些运行条件。  

    此致、Amy