This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP1414:重定时器/转接驱动器建议

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349749/sn65lvcp1414-retimer-redriver-suggestion

器件型号:SN65LVCP1414
主题中讨论的其他器件:DS320PR410

大家好、

我正在寻找一款支持高达32Gbps 数据速率的4通道重定时器/转接驱动器。 您能为该部件推荐一个器件型号吗?

谢谢。

什法利 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什法利 N

    DS320PR410是否满足您的需求、 https://www.ti.com/product/DS320PR410?您可以通过一个1k 电阻将 RX_DET 拉至接地、以禁用 PCIe 状态机。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的建议。

    此转接驱动器是否可以在原始 SERDES 模式下使用? 我不会将该 IC 用于 PCIe 接口。

    谢谢。

    什法利 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    您能解释一下原始 SERDES 模式的含义吗?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    对于原始 SERDES、不涉及协议;相反、我们将使用 PRBS 发生器以指定的数据速率发送和接收随机数据。

    谢谢。

    什法利 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    DS320PR410与协议/数据模式无关。 它就像导线增强因 ISI (符号间干扰)而导致的信号损失一样。 SER/DES 功能通常由 FPGA 或 ASIC 实现。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David / Nasser:

    您能否推荐具有包含 Oculink 连接器的现有 EVK 的4通道重定时器/转接驱动器?

    谢谢。

    Shfali N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    我们唯一的选择是 Slime-SAS。 请注意下面的链接:

    https://www.ti.com/tool/CEM2SLIMSAS-EVM

    此致、Nasser