This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1473:RS 至485收发器原理图(SN65HVD1473)

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1473
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351487/sn65hvd1473-rs-485-tranceiver-schematic-sn65hvd1473

器件型号:SN65HVD1473

您好、我不太熟悉 RS 至485通信、我当前正在项目中、我需要通过实施该项目来与不同的 MCU 进行通信。 我将 SN65HVD1473用作 RS 至485收发器。 我看到了 RS 至485全双工评估模块的原理图。 我想知道标记在红色矩形中的电阻器 R12、R13和电容器 C10有什么用处、我是否还应该将它们包含在我的 SN65HVD1473设计中? 此外、它们应该仅放置在 Z 和 Y 引脚之间、还是也放置在 A 和 B 之间?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 EVM 具有许多您实际上并不需要的测试/调试选项。

    R12/R13允许您将总线拉至一些称为"VCM_Z"/"VCM_Y"的电压。 SN65HVD1473通常不需要这样做、但如果总线上有一些接收器没有失效防护输入、那么在总线上的某个位置布置一组失效防护电阻器可能会很有用。

    C10似乎是低通滤波器。 您不应尝试减慢20Mbps 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线上的失效防护输入是什么意思? 您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当总线短路时(空闲时通过端接电阻器)、差分输入电压为零。 在这种情况下、THVD1473的接收器保证输出高电平信号。

    有接收器无法正确处理零电压。 您应该在总线上的某个位置添加上拉/下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    Clemen 针对 R12/R13电阻所指示的内容是正确的。

    C10电容器用作低通滤波器、但主要用于帮助衰减较高频率的噪声。 一些设计人员喜欢添加这些滤波器来帮助降低更高的频率噪声、但它们并不是必需的、并且通常不包含在大多数设计中。 通常、我们在使用它们时看到的值介于50pF 至100pF 之间。 这些电容器也会减少总线的有效最大长度。  

    Clemens 在空闲失效防护模式下也正确无误-我们提供了一份应用手册、其中更加详细地介绍了如何调整这些电阻的大小: https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf

    这些"失效防护"电阻器还可以增加具有空闲失效防护功能的器件的噪声容限。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!  

     SN65HVD1473收发器是否包含空闲失效防护功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    是的、此器件具有开路/空闲/短路失效防护功能。  

    以上是数据表的一节。 如果所有 VTH+(某些数据表将其称为 VIT +)规格都小于0V、您可以判断器件是否为开路/空闲/短路失效防护状态-因为 VTH+的最大值 VIT 为-20mV、这意味着当总线空闲、开路、 如果"R"引脚处的输出短路、则读数将为高电平。 当总线空闲/短路/开路时、输入差分电压应约为0V。   

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    没问题-如果您有任何其他问题、请随时联系!

    此致!

    帕克·道德森