请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB928Q-Q1 您好、TI 团队、
关于"DS90UB928QSQX"
手册中的上电时序要求如下:注意:在 VDD33电压达到90%之前、VPDB 不得超过相应 I/O 电压的限值。这里的 VDD33电压是多少? 是芯片开始工作的电压吗? 或者它是 VDD33的最大值和最小值吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、
关于"DS90UB928QSQX"
手册中的上电时序要求如下:注意:在 VDD33电压达到90%之前、VPDB 不得超过相应 I/O 电压的限值。这里的 VDD33电压是多少? 是芯片开始工作的电压吗? 或者它是 VDD33的最大值和最小值吗?