This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:通过 SPI 配置 TCAN 时出现问题

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, TCAN4550-Q1, BOOSTXL-CANFD-LIN, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352120/tcan4550-q1-issue-configuring-tcan-through-spi

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXLBOOSTXL-CANFD-LINTCAN4550

我将通过连接到 EK-TM4C123GXL launchpad 的 BOOSTXL-CANFD-LIN 评估板使用 TCAN4550-Q1、我使用的是此处的 MSP430 BOOSTXL-CANFD-LIN 评估板基于示例的代码| TI.com。我的问题是、在执行 TCAN4550-Q1的配置时、我只会从 SPI 读取中获得0x88888888、因此我每次都无法执行配置。  我的设置 是:MOSI - B7、MISO-B6、CLK-B4和 CS-A4。 我使用的是 SSI_FRF_MOTO_MODE_0、位速率为2000000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan:

    我们已将此主题分配给了我们的一位 CAN 专家、他们应该会在下周初与您联系。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan:

    感谢您向 E2E 提出问题!

    TCAN4550期望 nCS 信号在单个 SPI 事务期间保持有效。 这包括4字节标头(R/W 字节、2个地址字节、长度字节)和所有后续数据字节。 仅当整个 SPI 事务完成后、NCS 线路才会使"高电平"失效。 请参阅 TCAN4550Q1数据表中的图8-17、了解该数据表应该显示的示例。 请确保将您使用的 SPI 配置设置为在每个事务而不是每个字节中将 nCS 保持为低电平。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特