This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD224:IEC 61000-4-5

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352078/esd224-iec-61000-4-5

器件型号:ESD224

大家好、  

是针对整个器件(即所有4条 I/O 线路并行工作)测量的 IEC 61000-4-5还是测量值对于每个单独的 I/O 线路是否足够?  

我将以下注释解释为适用于每个 I/O 引脚。 请确认。

谢谢、此致、
约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johan:

    这是每个 I/O 的额定电流、因此每个输入的额定电流为2A ipp (8/20us 波形)。

    此致、

    塞巴斯 

    蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sebastian!