请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867ERGZ-R-EVM 连接到 Xilinx ARTIX7 FPGA
已在笔记本电脑上运行@ 1GbE 到 Wireshark 的外部连接。 TX GOOD、Rx NOGO
已尝试环回、跨越 A - B @ 100MbE、直接连接在 RJ45。 TX GOOD、Rx NOGO
在这两种情况下、都在 PHY 芯片上测量以太网信号、Rxclk 为有效2.5MHz、但 RxD0-3上没有信号?
PHY 芯片中是否有寄存器阻止此输出返回到 FPGA? 物理上不测量示波器上的任何物品? 这种情况发生在2个不同的板上、已在其中1个、SO 3 PHY 芯片上替换了 PHY。
谢谢!