This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:如何设计软件或硬件、以消除 CAN_H 短接至 Vbat (13.5V)和 CAN_L 短接至 GND (0V)时的错误帧

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1353090/tcan1145-q1-how-to-design-the-software-or-hardware-to-eliminate-the-error-frame-when-can_h-short-to-vbat-13-5v-and-can_l-short-to-gnd-0v

器件型号:TCAN1145-Q1

问题1: 如何设计软件或硬件、以消除 CAN_H 短接至 Vbat (13.5V)且 CAN_L 短接至 GND (0V)时的错误帧?如果 IC 为 TCAN1145-Q1;

问题2: 如何设计软件或硬件以 消除  CAN_H 短接至 Vbat (13.5V)且 CAN_L 短接至 GND (0V)时的错误帧?如果 IC 为  TCAN1044ADRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    当 CAN 总线发生短路而不会阻止收发器驱动总线差分信号(CANH 高电平短路或 CANL 低电平短路)时、CAN 总线可能仍能够作为单端系统运行。 这种单端操作没有差分 CAN 信号通常提供的好处-信号的下降时间明显更长、抗噪性能更差、发射更高、等等。 这 通常会导致系统稳定性降低、为了在短接的总线上可靠地传输数据、可能需要以较低的数据速率运行。  

    此行为与所使用的收发器无关、因为故障情况的单端性质会影响所有 CAN 收发器使用的物理层。  设计此类故障情况的一种常见方法是、内置一种方法、在检测到 CAN 总线故障或在通信期间开始出现错误帧数量增加的情况下降低系统的数据速率。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特