This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS192:SN75ALS192DG4而非器件

Guru**** 2819385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1353374/sn75als192-sn75als192dg4-instead-of-device

器件型号:SN75ALS192

您好、专家:

  我希望知道  SN75ALS192DG4已停产、您可以帮助提供 PCN 给我吗?或者我可以从何处下载 PCN? 您能 为我们提供另一个器件吗?如果可以的话、直接替代器件会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    我相信已附上您可能要查找的 PCN。

    e2e.ti.com/.../PDN20230628000.3.pdf

    建议使用卷带包装的器件:SN75ALS192DR 而不是管装...

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby:

      感谢您的答复。 我只是想知道 后缀 DG4的含义是它与  suffixD 版本相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G4是 TI 过去用于证明我们遵循环境安全的环境等级。 现在、TI 的所有产品均为 G4、因此后缀已从新器件中删除。  

    G4和非 G4器件现在是相同的。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!