This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410PAP

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340267/tfp410-tfp410pap

器件型号:TFP410
大家好、  
大家好!
我是来自飞利浦组件工程师团队的 Chaithra。 我想从您那里获取有关 MPN 的以下数据: TFP410PAP
如我们所知、MPN:  Silicon Image 的 SII164CTG64将于2024年6月停产。 我们正试图 qulaify TI MPN 中的一个。
因此、我们 需要尽快提供以下信息。
  1. 以[mA]为单位的发送器电源电流(测试条件 :IDCK= 165 MHz、1像素/时钟模式、REXT_SWING = 510Ω、最坏情况模式)
    1. 测量是在 VCC = 3.30V 时进行的。
    2. 测量是在 VCC = 3.60V 时进行的。
如果您有任何疑问、敬请告知。
谢谢
卡伊特拉·km
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chaithra:

    我会仔细研究一下、看看我能找到什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为它是 cob,我会在清晨回来给你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chaitra:

    这就是您要查找的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、测试条件匹配、但我想知道进行的测量@哪个 VCC 值?  

    FOE 示例 Vcc=3.3 @ tyo 值、Vcc=3.6表示最大

    谢谢

    卡伊特拉·km

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chaithra:

    我将对其进行研究、但由于这是较旧的器件、可能需要一些时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    250mA 的最大电流是在最大电压为3.6时获得的。

    遗憾的是、未获取典型值数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您提供的信息。 我需要有关 MPN 的更多信息: TFP410PAP。

    1. 输出电压 Vo [V]
    2. 电源电压噪声 VCCN [mVp-P]
    3. 工作温度[°C]
    4. 低摆幅高电平输入电压 VSH [V]
    5. 低摆幅低电平输入电压 VSL [V]
    6. 输入钳位电压 VCINL [V]
    7. 输入钳位电压 VCIPL [V]
    8.                 μA 泄漏电流 IIL [μ A/μ V]
    9. 高摆幅高电平输入电压 VIH[V]
    10. 差分电压单端峰峰值幅度 VOD [MV]
    11. 差分 μA 短路电流 IDOS [μ V]
    12. 从 DE 下降沿 TDDF 到 VSYNC、HSYNC 的延迟[ns]
    13. VSYNC、HSYNC 到 DE 上升沿 TDDR 的延迟[ns]
    14. DE 高电平时间 THDE [ns]
    15. DE 低电平时间 TLDE [ns]
    16. 有效复位 TRESET 所需的复位信号低电平 μs [μ V]
    17. 从 SCL 高电平到低电平转换的 SDA 数据有效延迟 TI2CDVD [ns]
    18. 差分摆幅从高电平到低电平转换时间 SHLT [ps]
    19. 差分摆幅低电平到高电平转换时间 SLHT [ps]

    谢谢

    卡伊特拉·km

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chaitra:

    请查看数据表、您可以在第5部分找到大部分内容。

    链接: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tfp410.pdf?ts = 1711636181133&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTFP410

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishesh

    数据表中未提供请求的信息。 因此、我们 需要尽快提供以下信息。

    1. 输出电压 Vo [V]
    2. 电源电压噪声 VCCN [mVp-P]
    3. 工作温度[°C]
    4. 低摆幅高电平输入电压 VSH [V]
    5. 低摆幅低电平输入电压 VSL [V]
    6. 输入钳位电压 VCINL [V]
    7. 输入钳位电压 VCIPL [V]
    8.                 μA 泄漏电流 IIL [μ A/μ V]
    9. 高摆幅高电平输入电压 VIH[V]
    10. 差分电压单端峰峰值幅度 VOD [MV]
    11. 差分 μA 短路电流 IDOS [μ V]
    12. 从 DE 下降沿 TDDF 到 VSYNC、HSYNC 的延迟[ns]
    13. VSYNC、HSYNC 到 DE 上升沿 TDDR 的延迟[ns]
    14. DE 高电平时间 THDE [ns]
    15. DE 低电平时间 TLDE [ns]
    16. 有效复位 TRESET 所需的复位信号低电平 μs [μ V]
    17. 从 SCL 高电平到低电平转换的 SDA 数据有效延迟 TI2CDVD [ns]
    18. 差分摆幅从高电平到低电平转换时间 SHLT [ps]
    19. 差分摆幅低电平到高电平转换时间 SLHT [ps]

    谢谢

    卡伊特拉·km

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 输出电压 Vo  
      1. 不确定这意味着什么、不提供直流输出
    2. 电源电压噪声 VCCN [mVp-P]
      1. 在第一个图像中
    3. 工作温度[°C]
      1. 在第一个图像中
    4. 低摆幅高电平输入电压 VSH [V]
      1. 图3
    5. 低摆幅低电平输入电压 VSL [V]
      1. 图3
    6. 输入钳位电压 VCINL [V]
      1. 请澄清一下、 这通常用于 ESD 电路  
    7. 输入钳位电压 VCIPL [V]
      1. 请澄清一下、这通常用于 ESD 电路  
    8.                 μA 泄漏电流 IIL [μ A/μ V]
      1. 图3
    9. 高摆幅高电平输入电压 VIH[V]
      1. 图3
    10. 差分电压单端峰峰值幅度 VOD [MV]
      1. 图3
    11. 差分 μA 短路电流 IDOS [μ V]
      1. 不确定我们是否有
    12. 从 DE 下降沿 TDDF 到 VSYNC、HSYNC 的延迟[ns]
      1. 图4
    13. VSYNC、HSYNC 到 DE 上升沿 TDDR 的延迟[ns]
      1. 图4
    14. DE 高电平时间 THDE [ns]
      1. 图4
    15. DE 低电平时间 TLDE [ns]
      1. 图4
    16. 有效复位 TRESET 所需的复位信号低电平 μs [μ V]
      1. 在数据表的表5.6中
    17. 从 SCL 高电平到低电平转换的 SDA 数据有效延迟 TI2CDVD [ns]
      1. 它基于 I2C、我们的器件符合
    18. 差分摆幅从高电平到低电平转换时间 SHLT [ps]
      1. 图3
    19. 差分摆幅低电平到高电平转换时间 SLHT [ps]
      1. 图3

    将来请查看数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    很抱歉给您带来不便。 请分享最新的数据表。 我们所指的数据表中存在一些不匹配情况。

    谢谢

    卡伊特拉·km

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、此处是链接: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tfp410.pdf?ts = 1713888804239&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTFP410