This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412A:Survey PCIe (Gen4)开关1:2 4通道

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412A, TMUXHS4412, TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351257/hd3ss3412a-survey-pcie-gen4-switch-1-2-4ch

器件型号:HD3SS3412A
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4412TMUXHS221

您好

您可以帮助推荐一个 PCIe 4代1至2通道开关吗?

我只找到了更合适的 TI/HD3SS3412A。

但该芯片的规格最高仅限于 PCIe 第3代。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    考虑 TMUXHS4412。 这是一款四通道2:1开关、最高支持 PCIe 4.0。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    谢谢你。 此外、PCIe 第4代时钟具有1:2单通道开关或多路复用器。 是否有任何使用 IC 的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    我们以前在 PCIe 时钟应用中对 TMUXHS221进行了测试、它已经生效。 我建议将此器件用于您的应用。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    谢恩