This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:USB 连接器外壳 GND

Guru**** 1958595 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1353155/tusb4041i-usb-connector-shell-gnd

器件型号:TUSB4041I

您好

我正在使用 TUSB4041I 设计 USB 集线器应用、并参考了 TUSB4041I EVM 的原理图。

我有一个关于 USB 连接器外壳连接的问题。

PIN8通过 RC 并联连接到 GND 的用途是什么?   

我能否在我的应用程序上直接将外壳连接至 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene:

    这是为了防止高频能量耦合到屏蔽层、还有助于 减少 EMI 和 RFI 发射

    此致

    布赖恩

x 出现错误。请重试或与管理员联系。