This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:I/O 端口问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1353338/tca9535-i-o-ports-question

器件型号:TCA9535

大家好、

使用 TCA9535替换 SEMI PCA9535ECMTTXG

但 I/O 架构不同、
TCA9535是推挽式
PCA9535ECMTTXG 为漏极开路

可以修改 TCA9535的固件并将 I/O 更改为开漏吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    您能否在 t-townsend@ti.com 上给我发送电子邮件 、详细介绍此项目的 TAM? 除了 TCAL953x 和 TCAL64xx 器件之外、我们没有这种器件、它们可能会进行端口外的 OD 配置。  

    TCA9535没有可配置 OD。 我们正在研究这样的器件。  

    可以更改器件内部的固件以更改配置寄存器、从而模拟 OD 架构。 请 在此处查看此 e2e 主题。  

    此致、

    泰勒