This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4411:我们是否具有 RS232至 RS422的桥接器

Guru**** 2811305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1353167/thvd4411-do-we-have-the-bridge-for-rs232-to-rs422

器件型号:THVD4411

大家好、

我们是否有 RS232到 RS422的桥等收发器?

谢谢。

莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 使用单独的 RS–232和 RS–422收发器并相互连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    Clemens 是正确的-若要在 RS–232和 RS–422之间进行转换、您需要具有单独的收发器。  

    您知道应用需要什么数据速率、RS–232配置和电压电源吗?  

    此致!

    帕克·道德森