This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK138:有关 OMAP LCDK L138板的文档、用于了解每个芯片如何相互连接

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5147M1, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1353162/tmdslcdk138-documentation-on-the-omap-lcdk-l138-board-to-see-how-each-chip-is-connected-to-each-other

器件型号:TMDSLCDK138
主题中讨论的其他器件:TVP5147M1OMAP-L138

Daer E2E/支持、

我有一个 OMAP LCDK L138开发板、您可能已经知道它带有各种组件、下面列出了其中一些组件:

1) 1) TVP5147M1视频编码器、  

2) Winbond W971GG65B

3) FTDI 串行  

4) AVC16T245

5) 4个 LED

等等

我当时正在寻找一个文档、其中显示了如何将引脚连接在 OMAP L138芯片和所有其它组件(上面列出了某些组件)之间、类似于:  

  OMAP-L138 PIN-A10 ->已连接到 TVP5147M! 4号引脚

我提出这个问题、因为我需要与这些芯片组进行通信、但不知道要使用哪些引脚。

如果有任何其他"直接方式"进行连接、例如使用特殊的 API 让 LCDK 说"在 VGA 上显示红屏"、那么这也会有帮助。  

目前、我在 TI 找不到任何文档(Web、论坛、支持、E2E)来帮助您进一步开发 LCDK。

谢谢、此致
海德尔