This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2021A-Q1:用于 Vsup 高达58V 的 BMS

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN2021A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351910/tlin2021a-q1-use-in-bms-with-vsup-up-to-58v

器件型号:TLIN2021A-Q1

您好、TI 团队。
我对该组件有疑问。
我们有一个带 BMS 的电池系统、其通信接口类似于 LIN 总线。 但具有分立式元件。


现在出现了是否也可以使用 LIN 收发器的问题。 但是、电压电平可能会成为问题、因为 Vsup 和 LIN 的范围为38-58V、具体取决于电池的荷电状态。
这对您的组件来说是可行的吗?
如果需要、我还可以向您发送电流电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    我们已为此主题分配了一位 LIN 主题专家、他应该会在下周初与您联系。  

    从我快速浏览数据表可以看出、Vsup 和 Vlin 可以处理高达60V 的绝对最大值(不会损坏)、但超出45V 时、该器件可能会在电气参数之外运行(我们根据建议的运行条件进行测试/验证/筛选)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、

    这取决于让接口执行"类似于 LIN 总线"的系统要求有多严格。 当 VSUP 介于4.5V 和45V 之间时、TLIN2021A-Q1等收发器能够正常工作(即在电气特性范围内)。 当电源电压超过45V 但保持在60V 以下时、器件可以正常工作、但电气规格可能开始有所不同。 例如、电流消耗可能增加、开关时间可能变化、或占空比特性可能略有不同。 但是、我看到工程师过去曾在这些环境中成功使用过这些器件。

    在大多数情况下、当用户提到电源可以是"高达58V "时、这实际上是指  高达58V 的瞬态电压。 换句话说、系统不能在58V 电压下运行、但在负载突降期间可能会发生这种情况。 这正是组件的设计目标。 如果大部分通信电压将在38V 和45V 之间进行、则应处于 TLIN2021A-Q1的标称建议工作条件下。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danny:

    非常感谢您的回答。
    我对它的解释方式是、它应该也适用于更高的电压、但这超出了规格。 因此、我们应该事先进行广泛测试。

    在我们的应用中、58V 不是"瞬态电压"、而是在电池充满电时持续存在、具体取决于其充电状态。

    我想您的答案可以解答我的问题、我们只需尝试一下即可。

    此致
    克里斯托弗