This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:1Gbit 铜到光纤

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350729/dp83869hm-1gbit-copper-to-fiber

器件型号:DP83869HM

Holla,

您是否只能通过引脚搭接将 DP83869HM 配置为介质转换器?
应用:RJ45/1000BASE-T <--> 1000 BASE-X/SFP
我读到的信息是矛盾的。

此致 

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    可以、将 OPMODE strap 配置引脚设置为:100会将869设置为1000Base-T 至1000Base-X 模式。 您能告诉我您看到了哪些信息造成了疑问吗? TI 文档是否有歧义或误导性? 请告诉我、以便我记下该文档的下一次修订。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Alvaro,

    我不理解该附注

     

    此致

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您指出这一点。 请让我在实验中对此进行确认。 我最晚将在星期一为您提供一个答案。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的耐心。 我能够仅使用搭接将 DP83869HMEVM 配置为1000Base-T 至1000Base-X 介质转换器模式。 我执行了吞吐量测试、没有发现任何数据包错误。

    有用的寄存器:

    • 寄存器0x0001[2]告诉我们,铜链路是否正常
    • 寄存器0x0C01[2]告诉我们光纤链路是否正常  

    在实验练习中,我注意到光纤链路伙伴会说链路已建立,但 Reg 0xC01[2]会说链路已关闭。 Re 插入和拔出 SFP 模块成功地使869连接到光纤。

    此致、

    阿尔瓦罗