This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:确认原理图

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1344718/tusb321-confirm-schematic

器件型号:TUSB321

您好、支持团队

我们将使用 TUSB321、原理图如下所示。 有任何疑虑?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    我看到您是在 DFP 模式下操作、但您不知道如何控制 VBUS 开关。 这通常通过 TUSB321的 ID 引脚来完成。

    如何启用/禁用 Type-C 端口上的 VBUS?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane

    我们使用 TPS2065CDGNR 作为 Type-C Vbus 开关、请参阅下图。

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    我看到 SOC 正在控制 VBUS 开关、但它使用什么逻辑来启用/禁用开关?

    这是 TUSB321上 ID 引脚的用途。 当 ID 为低电平时、应启用 VBUS 开关;当 ID 为高电平时、应禁用 VBUS 开关。 USB-C 要求在发出有效信号之前 之后 在 CC 控制器上完成 CC 协商。

    我绘制了一个图来帮助显示此连接:

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    我希望你们做得好。 您是否能够从前面了解我的问题?

    如果您不再需要支持、我会将此标记为已解决。

    此致!

    谢恩