This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS176A:SN75ALS176DR 和 SN75ALS176ADR 之间的差异

Guru**** 2924000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352757/sn75als176a-difference-between-sn75als176dr-and-sn75als176adr

大家好、

我们一直在将 SN75ALS176DR 用于工业产品应用。  

由于 SN75ALS176DR 已淘汰、我们将切换到 SN75ALS176ADR。

这些部件是否是1:1更换?

请分享比较表中的差异。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    思比公司

    在该器件的数据表中、显示了差异。 A 版本的输出波形具有较低的偏差限值、以及较短的输出延迟时间。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的回复。 我希望这是唯一的区别。  

    谢谢!

    斯比·瓦尔盖塞