This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB971-Q1:[DS90UB971-Q1]如何查找远程 I2C 地址

Guru**** 2591770 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352347/ds90ub971-q1-ds90ub971-q1-how-to-find-out-remote-i2c-address

器件型号:DS90UB971-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好、 TI!

我们的客户将 IC DS90UB971用作 串行器 IC。 我们需要找到与  DS90UB971连接的从 IC 的 I2C 地址 , 以便我们可以将固件编程到其中。

您能否向我详细介绍如何查找 Salve IC I2C 地址? 我是否  需要操作某些寄存器以及写入  有关  IC DS90UB971的值?

Br

霍曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Homan:

    UB971无法检测到从器件的 I2C 地址。  

    但是、如果 Aardvark 或 USB2ANY 等 I2C 编程工具连接到 I2C 但在 DES 端、则需要启用直通所有寄存器位。 此寄存器地址与 DES 和 DES 不同。

    启用该功能后、需要使用编程工具扫描远程设备。