This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:汽车级?

Guru**** 2952460 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102-Q1, TCA9517-Q1, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1353489/tca9617a-automotive-grade

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件:TCA9517-Q1、LSF0102-Q1

是否有汽车级类似的工作温度较高的器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerry、您好!

    我们提供 TCA9517-Q1、该器件符合 AEC-Q100标准(-40C 至125C)

    该器件仅针对标准模式和快速模式速度(0至400kHz)进行了验证。 如果需要1 MHz 缓冲器、目前 TCA9617A/B 是我们唯一的选项。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只需要电平转换(而不是缓冲)、那么我们可以选择 LSF0102-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerry、您好!

    请告诉我这些器件建议是否足够。  

    此致、

    泰勒