This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:器件推荐

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1353328/tusb4041i-part-recommendation

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件:TUSB4020BI

大家好。 专家。

我的目标是开发一个类似于下图所示的 USB 集线器配置。 以下是请求:

1.图中红框标示有2口 USB 集线器 IC 和4口 USB 集线器 IC。
2.如图所示,请建议开发多端口 USB 集线器时的注意事项。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 USB2.0 2端口集线器、您可以使用  TUSB4020BI、 https://www.ti.com/product/TUSB4020BI

    对于 USB2.0 4端口集线器、您可以使用 TUSB4041I、 https://www.ti.com/product/TUSB4041I。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。

    使用各种药草 IC 构建电路时、是否需要牢记任何特定的预防措施或注意事项?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在设计级联集线器解决方案时没有具体的预防措施、但我建议使用 TUSB4020BI 的 PWRCTL 引脚来控制到 TUSB4041I 的下游 VBUS。

    谢谢

    大卫