This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:关于器件型号 SN65DPHY440SS 的冗长 MIPI DSI 路由查询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354077/sn65dphy440ss-query-regarding-part-number-sn65dphy440ss-for-lengthy-mipi-dsi-routing

器件型号:SN65DPHY440SS

您好!

我们目前正在规划我们的项目、我们打算利用器件型号 SN65DPHY440SS 为长度为2000mm 的 MIPI DSI 信号布线。 在这方面,我们有几个问题,并将非常感谢你的协助:

  1. 考虑到长度为2000mm、一个重定时器是否足以在路线中进行信号完整性维护?
  2. 或者、是否建议使用沿长度方向具有适当间隔的多个重定时器、以确保出色的信号性能?

此外、我们希望探索适合于通过类似于这种方式的冗长路线传输信号的替代部件或解决方案。 您可以就此提供的任何建议或建议都是非常有价值的。

期待您的迅速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目标数据速率是多少?2000mm 长度的插入损耗是多少?

    DPHY440 RX EQ 可在500MHz 上提供4dB 补偿、在750MHz 上提供5dB 补偿、

    TX 还可提供2.5dB 预加重补偿。

    如果该2000mm 长度的损耗超过了 DPHY440补偿能力、则您需要考虑级联多个 DPHY440以提供更多补偿。

    谢谢

    大卫