请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DPHY440SS 您好!
我们目前正在规划我们的项目、我们打算利用器件型号 SN65DPHY440SS 为长度为2000mm 的 MIPI DSI 信号布线。 在这方面,我们有几个问题,并将非常感谢你的协助:
- 考虑到长度为2000mm、一个重定时器是否足以在路线中进行信号完整性维护?
- 或者、是否建议使用沿长度方向具有适当间隔的多个重定时器、以确保出色的信号性能?
此外、我们希望探索适合于通过类似于这种方式的冗长路线传输信号的替代部件或解决方案。 您可以就此提供的任何建议或建议都是非常有价值的。
期待您的迅速响应。