This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:IC 连接和未供电问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354026/tusb8041-connection-and-unpowered-ic-question

器件型号:TUSB8041

将 PC 的 USB 导线连接到未上电的 TUSB8041是否安全?
我有一个断电的 PCB、它必须保持连接到 PC 的 USB 端口。 TUSB8041 (3.3V 和1.1V)的电源是由 PCB 而非 USB 引线提供的。

我想知道、使实时 USB2和 USB3信号保持连接到未上电的 TUSB8041 IC 是否存在任何问题?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼您好:

       如果 集线器的1.1V、3.3V 和 GRST 满足上电序列要求、则应该正常。 当集线器未上电时、USB 信号应处于低功耗模式。

    此致

    布赖恩