This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:pca9306原理图检查

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9800, PCA9306, TCA4307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352937/pca9306-pca9306-schematic-diagram-check

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TCA4307、TCA9800、TCA9509

您好  

附件是 ltc4307cms8#PBF 与 PCA9036、以实现3.3V 至1.2V、1驱动4功能。

有2个 ltc4307cms8#PBF+PCA9036、每个驱动2个 FPGA (要求负载少于3、请帮助确认4307能隔离负载。) 。

速率为400kHz。

目前我主要担心 ltc4307cms8#PBF 和 PCA9036信号输出线路振荡或者上升和下降沿不是单调的,请花点时间回顾,谢谢 youe2e.ti.com/.../8311.pca9306.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA4307和 PCA9306都将增加 VOL;请检查1.2V 器件的 VIL。 所有上拉电阻器都并行工作;如果其他器件没有足够的驱动强度、您可能需要增加其值(并且可能降低速度)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现在我们担心从边的 VOL 过大、请询问是否有其他建议或解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您需要用于热插拔的4307和用于电平转换的 PCA9306? 改进  VOL 的唯一方法 是使用 TCA9800等缓冲器。 (其 A 侧应连接到4307;B 侧不得有上拉电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xuxjunfeng:

    PCA9306的原理图看起来正常。 与 Clemens 提到的相似、该器件是一款开关、因此 VOL 是由内部导通 FET 上的 VIL +压降导致的。 为了实现更低的 IAR (在1.2V 输入端具有有效的 VIL)、可以使用较弱的上拉、也可以通过将 PCA9306替换为可驱动较低固定 VOL 的 I2C 转接驱动器(例如 TCA980x)来实现。

    以下是有关 I2C 总线的上拉选择的应用手册: I2C 总线上拉电阻计算

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi,3.3V 主端固定有一个上拉电阻、不能改变。 可以自由设计1.2V 端。 我们没有热插拔要求、只需一个缓冲器即可增强驱动能力。 因此、我认为980x 不适合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9509允许在 A 侧实现低电压、在 B 侧实现星型连接。