This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211QRWBRQ1所需的 IBIS 模型

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216-Q1, TUSB212, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350939/tusb211-required-ibis-model-for-tusb211qrwbrq1

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB212、TUSB216-Q1、 TUSB216

您好!

请帮助为 TUSB211QRWBRQ1提供 IBIS 模型。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhilesh:

    遗憾的是、我们没有任何适用于 TUSB211-Q1的 IBIS 模型。 我们确实有适用于 TUSB212/213的 HSpice 模型、可用于类似性能。 如果您愿意、我可以将其发送过来、您只需通过 E2E 向我发送朋友申请即可。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    我给您发送了朋友请求、请分享。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    您能否生成 IBIS 模型、因为 这对于我们在最终确定在实际设计中实施之前仿真和验证眼图性能至关重要?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhilesh:

    我发送了 HSPICE 模型。 在生成 IBIS 模型时、我不确定这是否可以在我们的团队中完成、但可以进行研究。 何时需要执行此操作有时间安排吗?

    此外、我们还有适用于 TUSB216的 Spectre 模型。 与 TUSB211-Q1相比、TUSB216的性能有很大改进、但有一个 TUSB216-Q1可考虑用于汽车应用。

    请告诉我您对 SPRECT 模型和 IBIS 模型时间线的看法、以及是否还有其他问题。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    时间安排太紧了。 请检查是否 可以迅速生成 IBIS。 但是、我们正在检查 TUSB211-Q1和 TUSB216-Q1幽灵模型的可行性。 我会尽快更新您的信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhilesh:

    我懂了。 我正在研究生成 IBIS 模型的可行性以及它的完成速度、并将告诉您我要了解的内容。 此外、只是确认一下、是 IBIS 还是 IBIS-AMI?

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请您分享更新吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    只是 IBIS 模型对我很有帮助。 请向我提供时间表、至少与之相应、我们能够为内部利益相关者更新时间表。

    谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhilesh:

    在与我们的团队进行内部讨论并查看后、我们决定由于缺少电流模型以及生成模型所需的资源、无法为该器件提供 IBIS 模型。

    我们目前没有创建 IBIS 模型所需的数据、因此我们需要投入大量资源来执行测试和收集收集该数据所需的设置。  此外、 该器件的 IBIS 模型可能有助于竞争对手发现与我们器件功能相关的专有信息。

    HSpice 和 TUSB216 Specter 模型 应该能够提供有关我们的器件如何工作或器件一般性能的类似描述。 如果您愿意、我可以通过 PM 发送该 Spectre 模型、您应该已经拥有该 HSpice 模型了。

    为缺少 IBIS 模型带来的不便再次深表歉意。 如果您有任何其他问题、敬请告知!

    谢谢。

    瑞安