This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TS3USB221:选择正确的 USB2.0无源多路复用器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126, TS3USBA225, TS3USB30E, TS3USB3000, TS3USB221A, TS3USB221E, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354685/faq-ts3usb221-choosing-the-right-usb2-0-passive-mux

器件型号:TS3USB221
主题中讨论的其他器件:TS3USB30ETS3USB3000、、、

我希望在我的系统中实施 USB2.0多路复用器、并对多路复用器的功能有某些要求。 哪种选择最适合我的系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 拥有多种双通道 USB2.0无源多路复用器、其中大多数附带可满足特定用例的特性或功能。 根据您的用例、可能有一个支持它的 USB2.0多路复用器。

    对于启动器、如果您在寻找同时具有 USB2.0和 USB3.0开关功能的多路复用器、您可以查看 HD3SS6126、它是一款2:1差分开关、同时支持 USB2 DP/DM 通道和 USB3 TX/RX 通道。

    如果您正在寻找具有 BC 1.2检测功能的 USB2.0开关、可使用BQ24392、这是一种常见于手机中用于电荷检测的单极单投(SPST)开关。

    如果您正在寻找具有模拟音频功能和开关功能的 USB2.0多路复用器、可以查看TS3USBA224 (2:1)或 TS3USBA225 (3:1)、它们均可根据需要使音频信号摆动到接地以下。

    对于具有过压保护(OVP)的多路复用器、我们有四个选择。 TS5USBC412 (24V OVP)和TS5USBC410 (20V OVP)都具有节能功能、而TS5USBC400 (16V OVP)和TS5USBC402 (20V OVP)不具备节能功能。

    接下来、我们将介绍各种典型用例多路复用器。 TS3USB3031是一款3:1 SPDT (单极双投)多路复用器、可在其中一个通道上支持移动高清链路(MHL)、但是、该通道也可用于 USB2信号。 TS3USB30/TS3USB30E/TS3USB3000是2:1 SPDT 多路复用器、支持更高的 VCC (高达4.3V)、但代价是 RON 更高、TS3USB3000支持比这两种替代方案更高的带宽、TS3USB30E 附带 ESD 保护功能。 还有一组1:1 SPDT 多路复用器TS3USB31TS3USB31E、后者具有 ESD 保护。

    最后、我们还有一系列低 VCC、低 Ron 多路复用器。 TS3USB221/TS3USB221A/TS3USB221E  都是2:1 SPDT 多路复用器、每次迭代之间的主要区别在于 ESD 保护量、TS3USB221A 具有7KV 的 ESD 保护(HBM)、TS3USB221E 具有12KV 的 ESD 保护(HBM)。 TMUXHS221/TMUXHS221LV 也是与 TS3USB221/A/E 类似的2:1 SPDT 多路复用器、其主要区别在于采用不同的封装 、而 TSMUXHS221LV 是一种低电压选项、能够以1.2V I/O 进行控制。