This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:USB

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11, TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350699/tusb216-usb

器件型号:TUSB216
主题中讨论的其他器件:TUSB2E11TUSB211A

大家好、

是否可以  背靠背地将两个 eUSB 连接到 USB 中继器器件?  连接如下所示:

如果这种背对背中继器是可行的、它是否涉及任何配置或编程?

您是否还可以为此配置推荐任何中继器?  

谢谢、此致

赫米拉 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hemila,

    我在 您的图中看到您有 PTN3222中继器。  如果您决定使用 eUSB 中继器、我希望您能考虑改用 TUSB2E11。

    即可回答您的问题。  不可以、 eUSB 中继器通常不能背靠背运行。  eUSB 中继器会以所谓的默认状态加电。  在默认状态下、它们无法在 eUSB/USB 之间转换。   如 eUSB 规范的第5.5节所述、它们应首先由 SoC 通过 eUSB 配置为主机或外设中继器。  您可以在此处找到:

    USB 修订版2.0规范的嵌入式 USB2 (eUSB2)物理层补充、修订版1.2 | USB-IF

    如果您只关心信号完整性、我建议使用 USB 2.0转接驱动器、而不是背靠背 eUSB 中继器、如 TUSB211A。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hemila,

    还有其他相关问题吗?  否则、请将其标记为已解决。

    此致、

    尼古拉斯