This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:端口禁用/断电

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354527/tusb8041-port-disable-power-down

器件型号:TUSB8041

是否可以分别禁用四个下行端口中的每一个?
如果是、如何实现?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    USB 主机控制器可以向 USB 集线器发送命令来打开/关闭端口、但这些 USB 命令需要由主机而不是集线器生成。  TI 没有工具可以做到这一点。

    可以通过 I2C 使用禁用的端口来配置集线器、但这只能通过在器件初始复位后设置寄存器08h 来完成、并不是为了进行实时配置。

    谢谢

    大卫