This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2004:TDP2004是否适用于电缆应用

Guru**** 2649225 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354456/tdp2004-did-tdp2004-suitable-for-cable-applications

器件型号:TDP2004

尊敬的 TI 工程师:

我们的一个线缆项目需要4 LAN DP2.1转接驱动器、 我们发现 TDP2004 可以满足我们的要求。  我们还 从 E2E 上的帖子中注意到、TDP2004专为拉电流和灌电流应用而设计。 因此、我们需要了解 TDP2004是否适合电缆应用。 如果支持、则说明它支持的电缆长度。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311362/tdp2004-maximum-cable-length-in-practice?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TDP2004#

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据其功耗数值、TDP2004并不十分适合线缆应用。

    谢谢

    大卫