This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1EVM:PC 和视频板之间没有 HDMI 连接

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349592/ds90ub929-q1evm-no-hdmi-connection-between-pc-and-video-board

器件型号:DS90UB929-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

连接到 PC 的 HDMI 时、在 Windows 中无法检测到视频板。

在 Windows 中、会检测到连接到另一台 PC HDMI 的相同视频板作为附加显示器。

到目前为止、我们观察到3台 PC 与视频板具有可靠的 HDMI 连接、而4台 PC 没有 HDMI 连接。

所有7个视频板都具有完全相同的硬件配置(跳线和模式设置)。 这些板几乎始终在3台 PC 上工作、而在4台 PC 上不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是用于初始化 ALP 寄存器的脚本内容:  

    #使用内置 ALP 例程加载 EDID 的脚本

    #加载带1080p 双通道 EDID 的 EDID
    TXN_1080p_2Ch =[
    0x00、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、 0xFF、0xFF、0x00、0x05、0xD7、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、
    0xFF、0x22、0x01、0x03、0x80、 0x32、0x1F、0x78、0x07、0xEE、 0x95、0xA3、0x54、0x4C、0x99、 0x26、
    0x0F、0x50、0x54、0x00、0x00、 0x00、0x01、0x01、0x01、0x01、 0x01、0x01、0x01、0x01、0x01、 0x01、
    0x01、0x01、0x01、0x01、0x01、 0x01、0xB1、0x0F、0xB4、0x84、 0x30、0x20、0x4C、0x20、0x74、 0x0C、
    0x43、0x0C、0x38、0x6C、0x42、 0x00、0x00、0x18、0x00、0x00、 0x00、0xFD、0x00、0x17、0xF0、 0x0F、
    0xFF、0x04、0x00、0x0A、0x20、 0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x00、0x00、0x00、0xFC、0x00、 0x39、
    0x34、0x34、0x78、0x35、0x34、 0x34、0x20、0x43、0x56、0x54、 0x0A、0x20、0x00、0x00、0x00、 0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x01、 0x22、
    0x02、0x03、0x18、0x40、0x23、 0x09、0x06、0x07、0x67、0x03、 0x0C、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x08、
    0x67、0xD8、0x5D、0xC4、0x01、 0x08、0x80、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x03]

    #写入 EDID (开始偏移,数据,长度)
    引脚6。 EDID_Write (0x0、TXN_1080p_2Ch、256)

    #回读 EDID
    READ_EDID =电路板。 EDID_READ (0x0256)
    打印"EDID 读回:"
    打印 READ_EDID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -所有 PC 都安装了 ALP v1.57.0010.

    -最近几天,一些 PC 收到通知,要求安装旧版本的 USB2ANY 固件。 我们在 PC 上执行了此安装、但未解决 HDMI 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自不工作的板的寄存器转储。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [寄存器]
    器件= ALP Nano 1 - DS90UB929、连接器1
    注释=""
    日期= 2024年04月15日
    时间= 16:06:14
    寄存器= 0、0x0000、0x18
    寄存器= 0、0x0001、0x00
    寄存器= 0、0x000、0xDA
    寄存器= 0、0x0004、0x80
    寄存器= 0、0x000、0x00
    寄存器= 0、0x0006、0x58
    寄存器= 0、0x0007、0x00
    寄存器= 0、0x0008、0x00
    寄存器= 0、0x0009、0x00
    寄存器= 0、0x000A、0xB2
    寄存器= 0、0x000B、0x00
    寄存器= 0、0x000C、0x13
    寄存器= 0、0x000D、0x20
    寄存器= 0、0x000E、0x00
    寄存器= 0、0x000F、0x00
    寄存器= 0、0x0010、0x00
    寄存器= 0、0x0011、0x00
    寄存器= 0、0x0012、0x00
    寄存器= 0、0x0013、0x88
    寄存器= 0、0x0014、0x00
    寄存器= 0、0x0015、0x01
    寄存器= 0、0x0016、0xFE
    寄存器= 0、0x007、0x1E
    寄存器= 0、0x0018、0x7F
    寄存器= 0、0x0019、0x7F
    寄存器= 0、0x001A、0x01
    寄存器= 0、0x001B、0x00
    寄存器= 0、0x001C、0x00
    寄存器= 0、0x001D、0x00
    寄存器= 0、0x001E、0x01
    寄存器= 0、0x001F、0xFA
    寄存器= 0、0x0020、0x03
    寄存器= 0、0x0021、0x00
    寄存器= 0、0x0022、0x25
    寄存器= 0、0x0023、0x00
    寄存器= 0、0x0024、0x00
    寄存器= 0、0x0025、0x00
    寄存器= 0、0x0026、0x00
    寄存器= 0、0x0027、0x00
    寄存器= 0、0x0028、0x01
    寄存器= 0、0x0029、0x20
    寄存器= 0、0x002A、0x20
    寄存器= 0、0x002B、0xE8
    寄存器= 0、0x002C、0x00
    REG = 0、0x0030、0x00
    寄存器= 0、0x0031、0x00
    寄存器= 0、0x00、32、0x00
    寄存器= 0、0x0033、0x00
    寄存器= 0、0x0034、0x00
    寄存器= 0、0x0035、0x00
    寄存器= 0、0x0036、0x00
    寄存器= 0、0x0037、0x00
    寄存器= 0、0x0038、0x00
    寄存器= 0、0x0039、0x00
    寄存器= 0、0x003A、0x00
    寄存器= 0、0x003B、0x00
    寄存器= 0、0x003C、0x00
    寄存器= 0、0x003D、0x00
    寄存器= 0、0x003E、0x00
    寄存器= 0、0x003F、0x00
    寄存器= 0、0x0040、0x14
    寄存器= 0、0x0041、0x5C
    寄存器= 0、0x0042、0x00
    寄存器= 0、0x0043、0x00
    寄存器= 0、0x0044、0x80
    寄存器= 0、0x0045、0x00
    寄存器= 0、0x0046、0x00
    寄存器= 0、0x0047、0x00
    寄存器= 0、0x0048、0x00
    寄存器= 0、0x0049、0x00
    寄存器= 0、0x004A、0x00
    寄存器= 0、0x004B、0x00
    寄存器= 0、0x004C、0x00
    寄存器= 0、0x004D、0x00
    寄存器= 0、0x004E、0x00
    寄存器= 0、0x004F、0x00
    寄存器= 0、0x00、0x97
    寄存器= 0、0x0051、0xA1
    寄存器= 0、0x0052、0x1E
    寄存器= 0、0x0053、0x00
    寄存器= 0、0x0054、0x28
    寄存器= 0、0x0055、0x0C
    寄存器= 0、0x0056、0x15
    寄存器= 0、0x0057、0x00
    寄存器= 0、0x0058、0x00
    寄存器= 0、0x0059、0x00
    寄存器= 0、0x005A、0x92
    寄存器= 0、0x005B、0x20
    寄存器= 0、0x005C、0x02
    寄存器= 0、0x005D、0x06
    寄存器= 0、0x005E、0x44
    寄存器= 0、0x005F、0x00
    寄存器= 0、0x0060、0x22
    寄存器= 0、0x0061、0x02
    寄存器= 0、0x0062、0x00
    寄存器= 0、0x0064、0x10
    寄存器= 0、0x0065、0x00
    寄存器= 0、0x0066、0x00
    寄存器= 0、0x0067、0x00
    寄存器= 0、0x0068、0x00
    寄存器= 0、0x0069、0x00
    寄存器= 0、0x006A、0x00
    寄存器= 0、0x006B、0x00
    寄存器= 0、0x006C、0x00
    寄存器= 0、0x0070、0x00
    寄存器= 0、0x0071、0x00
    寄存器= 0、0x0072、0x00
    寄存器= 0、0x0073、0x00
    寄存器= 0、0x0074、0x00
    寄存器= 0、0x0075、0x00
    寄存器= 0、0x0076、0x00
    寄存器= 0、0x0077、0x00
    寄存器= 0、0x0078、0x00
    寄存器= 0、0x0079、0x00
    寄存器= 0、0x007A、0x00
    寄存器= 0、0x007B、0x00
    寄存器= 0、0x007C、0x00
    寄存器= 0、0x007D、0x00
    寄存器= 0、0x0080、0x00
    寄存器= 0、0x0081、0x00
    寄存器= 0、0x0082、0x00
    寄存器= 0、0x0083、0x00
    寄存器= 0、0x0084、0x00
    寄存器= 0、0x0090、0x00
    寄存器= 0、0x0091、0x00
    寄存器= 0、0x0092、0x00
    寄存器= 0、0x0093、0x00
    寄存器= 0、0x0094、0x00
    寄存器= 0、0x0098、0x00
    寄存器= 0、0x0099、0x00
    寄存器= 0、0x009A、0x00
    寄存器= 0、0x009B、0x00
    寄存器= 0、0x009C、0x00
    寄存器= 0、0x009D、0x00
    寄存器= 0、0x009E、0x00
    寄存器= 0、0x009F、0x00
    寄存器= 0、0x00A0、0x00
    寄存器= 0、0x00A1、0x00
    寄存器= 0、0x00A2、0x00
    寄存器= 0、0x00A3、0x00
    寄存器= 0、0x00C0、0x00
    寄存器= 0、0x00C1、0x00
    寄存器= 0、0x00C2、0xA8
    寄存器= 0、0x00C3、0x00
    寄存器= 0、0x00C4、0x68
    寄存器= 0、0x00C5、0x00
    寄存器= 0、0x00C6、0x00
    寄存器= 0、0x00C7、0x40
    寄存器= 0、0x00C8、0xC0
    寄存器= 0、0x0009、0x00
    寄存器= 0、0x00CA、0x00
    寄存器= 0、0x00CB、0x00
    寄存器= 0、0x00CC、0x00
    寄存器= 0、0x00CE、0xFF
    寄存器= 0、0x00D0、0x00
    寄存器= 0、0x00D1、0x00
    寄存器= 0、0x00D2、0x00
    寄存器= 0、0x00D3、0x00
    寄存器= 0、0x00E0、0x00
    寄存器= 0、0x00E1、0x00
    寄存器= 0、0x00E2、0xA8
    寄存器= 0、0x00E3、0x00
    寄存器= 0、0x00E4、0x68
    寄存器= 0、0x00E5、0x38
    寄存器= 0、0x00E6、0x00
    寄存器= 0、0x00E7、0x00
    寄存器= 0、0x00F0、0x5F
    寄存器= 0、0x00F1、0x55
    寄存器= 0、0x00F2、0x42
    寄存器= 0、0x00F3、0x39
    寄存器= 0、0x00F4、0x32
    寄存器= 0、0x00F5、0x39
    寄存器= 0、0x00F6、0x00
    寄存器= 0、0x00F8、0x00
    寄存器= 0、0x00F9、0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    您能否确认您是否已将串行器连接到解串器? 您正在使用哪种解串器? 否则、在没有解串器连接的情况下、您需要将寄存器0x5C 位[6]设置为高电平-(板载 WriteI2C (serAddr、0x5C、0x42))来强制在没有解串器连接的情况下进行链路检测。 这就是929 HDMI 状态机的工作原理。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    是的、始终存在串行器到解串器的连接。 我们使用以下解串器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    在读取您共享的 EDID 时、时序描述符会如下所示、它似乎是自定义的时序、但它不是来自您提到的 TXN_1080p_2ch 的1080p。

    我们已经看到、某些 GPU 不支持自定义时序。 我认为这可以通过您的说法证明,只有 Nvidia 可以检测到图形源,而没有其他图形源。 我建议查看其他图形 源是否能够以默认分辨率检测到 HDMI 连接(无变化)

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    在工作 PC 上、即使在我们进行 EDID 定制之前、也会在视频板上检测到 HDMI。

    在无法正常工作的 PC 上、无论是否进行 EDID 定制、都无法检测到 HDMI。  

    到目前为止、在我们尝试的所有7台 PC 上、所有视频板都使用默认分辨率进行了测试。 3台 PC 可以配合视频板使用,4台无法使用。  

    我们今天可以安排一次简短的会议来澄清吗? 因为这个问题非常紧急、因为它阻止了我们的 DV 测试。  

    感谢您的快速回复。

    谢谢、Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    1.

    Unknown 说:
    Reg = 0、0x0013、0x88
    [/报价]

    请检查 MODE_SEL strap 配置是否为所需设置、因为该值表示显示 ID 选择、外部控制器覆盖、电缆类型和远程 EDID 负载均为低电平。

    2.

    注册号= 0、0x005A、0x92
    注册号= 0、0x005F、0x00
    [/报价]

    这表明 HDMI 接收器未检测 到有效信号且未检测到 TMDS 时钟。

    3.

    您是否能够隔离 HDMI 输入并使用内部 PCLK/CLK 生成而不是外部时钟?

    理想情况下、我们应首先从 DES  PATGEN 开始、验证目标时序并无系统级显示侧问题、然后通过首先执行 SER PATGEN 内部 CLK、SER PATGEN  外部 CLK、最后通过 HDMI 端到端来返回 SER 侧问题。  如果它与外部不配合使用、请注意、您需要检查源是否为 PCLK、抖动等、因为外部时序来自 HDMI 源。

    • 928 PATGEN
    • 929 PATGEN
      1. 内部
      2. 具有外部时钟的内部
      3. 外部
    • HDMI - 929 - 928

    此致!

    约什

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    1.这是板的图片,模式自举符合要求,请确认  

    2.以下是在 PC 上执行我们的 HDMI 计时脚本之前和之后的寄存器日志、该脚本无法正常工作。

    我们执行此脚本以调整 TFT 所需的时序和分辨率。 预期值为 cab .40MHz 和948x544,但默认值为 74MHz 和1280x720。

    脚本执行前: [registers]
    器件= ALP Nano 1 - DS90UB929、连接器1
    注释="脚本之前"
    日期= 2024年04月18日
    时间= 13:05:40
    寄存器= 0、0x0000、0x18
    寄存器= 0、0x0001、0x00
    寄存器= 0、0x000、0xDA
    寄存器= 0、0x0004、0x80
    寄存器= 0、0x000、0x00
    寄存器= 0、0x0006、0x58
    寄存器= 0、0x0007、0x00
    寄存器= 0、0x0008、0x00
    寄存器= 0、0x0009、0x00
    寄存器= 0、0x000A、0x4B
    寄存器= 0、0x000B、0x00
    寄存器= 0、0x000C、0x07
    寄存器= 0、0x000D、0x20
    寄存器= 0、0x000E、0x00
    寄存器= 0、0x000F、0x00
    寄存器= 0、0x0010、0x00
    寄存器= 0、0x0011、0x00
    寄存器= 0、0x0012、0x00
    寄存器= 0、0x0013、0x88
    寄存器= 0、0x0014、0x00
    寄存器= 0、0x0015、0x01
    寄存器= 0、0x0016、0xFE
    寄存器= 0、0x007、0x1E
    寄存器= 0、0x0018、0x7F
    寄存器= 0、0x0019、0x7F
    寄存器= 0、0x001A、0x01
    寄存器= 0、0x001B、0x00
    寄存器= 0、0x001C、0x00
    寄存器= 0、0x001D、0x00
    寄存器= 0、0x001E、0x01
    寄存器= 0、0x001F、0xF7
    寄存器= 0、0x0020、0x03
    寄存器= 0、0x0021、0x00
    寄存器= 0、0x0022、0x25
    寄存器= 0、0x0023、0x00
    寄存器= 0、0x0024、0x00
    寄存器= 0、0x0025、0x00
    寄存器= 0、0x0026、0x00
    寄存器= 0、0x0027、0x00
    寄存器= 0、0x0028、0x01
    寄存器= 0、0x0029、0x20
    寄存器= 0、0x002A、0x20
    寄存器= 0、0x002B、0xE0
    寄存器= 0、0x002C、0x00
    REG = 0、0x0030、0x00
    寄存器= 0、0x0031、0x00
    寄存器= 0、0x00、32、0x00
    寄存器= 0、0x0033、0x00
    寄存器= 0、0x0034、0x00
    寄存器= 0、0x0035、0x00
    寄存器= 0、0x0036、0x00
    寄存器= 0、0x0037、0x00
    寄存器= 0、0x0038、0x00
    寄存器= 0、0x0039、0x00
    寄存器= 0、0x003A、0x00
    寄存器= 0、0x003B、0x00
    寄存器= 0、0x003C、0x00
    寄存器= 0、0x003D、0x00
    寄存器= 0、0x003E、0x00
    寄存器= 0、0x003F、0x00
    寄存器= 0、0x0040、0x14
    寄存器= 0、0x0041、0x5C
    寄存器= 0、0x0042、0x00
    寄存器= 0、0x0043、0x00
    寄存器= 0、0x0044、0x80
    寄存器= 0、0x0045、0x00
    寄存器= 0、0x0046、0x00
    寄存器= 0、0x0047、0x00
    寄存器= 0、0x0048、0x00
    寄存器= 0、0x0049、0x00
    寄存器= 0、0x004A、0x00
    寄存器= 0、0x004B、0x00
    寄存器= 0、0x004C、0x00
    寄存器= 0、0x004D、0x00
    寄存器= 0、0x004E、0x00
    寄存器= 0、0x004F、0x00
    寄存器= 0、0x00、0x97
    寄存器= 0、0x0051、0xA1
    寄存器= 0、0x0052、0x1E
    寄存器= 0、0x0053、0x00
    寄存器= 0、0x0054、0x28
    寄存器= 0、0x0055、0x0C
    寄存器= 0、0x0056、0x00
    寄存器= 0、0x0057、0x00
    寄存器= 0、0x0058、0x00
    寄存器= 0、0x0059、0x00
    寄存器= 0、0x005A、0xDD
    寄存器= 0、0x005B、0x20
    寄存器= 0、0x005C、0x02
    寄存器= 0、0x005D、0x06
    寄存器= 0、0x005E、0x44
    寄存器= 0、0x005F、0x4A
    寄存器= 0、0x0060、0x22
    寄存器= 0、0x0061、0x02
    寄存器= 0、0x0062、0x00
    寄存器= 0、0x0064、0x10
    寄存器= 0、0x0065、0x00
    寄存器= 0、0x0066、0x00
    寄存器= 0、0x0067、0x00
    寄存器= 0、0x0068、0x00
    寄存器= 0、0x0069、0x00
    寄存器= 0、0x006A、0x00
    寄存器= 0、0x006B、0x00
    寄存器= 0、0x006C、0x00
    寄存器= 0、0x0070、0x00
    寄存器= 0、0x0071、0x00
    寄存器= 0、0x0072、0x00
    寄存器= 0、0x0073、0x00
    寄存器= 0、0x0074、0x00
    寄存器= 0、0x0075、0x00
    寄存器= 0、0x0076、0x00
    寄存器= 0、0x0077、0x00
    寄存器= 0、0x0078、0x00
    寄存器= 0、0x0079、0x00
    寄存器= 0、0x007A、0x00
    寄存器= 0、0x007B、0x00
    寄存器= 0、0x007C、0x00
    寄存器= 0、0x007D、0x00
    寄存器= 0、0x0080、0x00
    寄存器= 0、0x0081、0x00
    寄存器= 0、0x0082、0x00
    寄存器= 0、0x0083、0x00
    寄存器= 0、0x0084、0x00
    寄存器= 0、0x0090、0x00
    寄存器= 0、0x0091、0x00
    寄存器= 0、0x0092、0x00
    寄存器= 0、0x0093、0x00
    寄存器= 0、0x0094、0x00
    寄存器= 0、0x0098、0x00
    寄存器= 0、0x0099、0x00
    寄存器= 0、0x009A、0x00
    寄存器= 0、0x009B、0x00
    寄存器= 0、0x009C、0x00
    寄存器= 0、0x009D、0x00
    寄存器= 0、0x009E、0x00
    寄存器= 0、0x009F、0x00
    寄存器= 0、0x00A0、0x00
    寄存器= 0、0x00A1、0x00
    寄存器= 0、0x00A2、0x00
    寄存器= 0、0x00A3、0x00
    寄存器= 0、0x00C0、0x00
    寄存器= 0、0x00C1、0x00
    寄存器= 0、0x00C2、0xA8
    寄存器= 0、0x00C3、0x00
    寄存器= 0、0x00C4、0x68
    寄存器= 0、0x00C5、0x00
    寄存器= 0、0x00C6、0x00
    寄存器= 0、0x00C7、0x40
    寄存器= 0、0x00C8、0xC0
    寄存器= 0、0x0009、0x00
    寄存器= 0、0x00CA、0x00
    寄存器= 0、0x00CB、0x00
    寄存器= 0、0x00CC、0x00
    寄存器= 0、0x00CE、0xFF
    寄存器= 0、0x00D0、0x00
    寄存器= 0、0x00D1、0x00
    寄存器= 0、0x00D2、0x00
    寄存器= 0、0x00D3、0x00
    寄存器= 0、0x00E0、0x00
    寄存器= 0、0x00E1、0x00
    寄存器= 0、0x00E2、0xA8
    寄存器= 0、0x00E3、0x00
    寄存器= 0、0x00E4、0x68
    寄存器= 0、0x00E5、0x38
    寄存器= 0、0x00E6、0x00
    寄存器= 0、0x00E7、0x00
    寄存器= 0、0x00F0、0x5F
    寄存器= 0、0x00F1、0x55
    寄存器= 0、0x00F2、0x42
    寄存器= 0、0x00F3、0x39
    寄存器= 0、0x00F4、0x32
    寄存器= 0、0x00F5、0x39
    寄存器= 0、0x00F6、0x00
    寄存器= 0、0x00F8、0x00
    寄存器= 0、0x00F9、0x00

    脚本执行后:  

    [寄存器]
    器件= ALP Nano 1 - DS90UB929、连接器1
    注释="脚本后"
    日期= 2024年04月18日
    时间= 13:04:59
    寄存器= 0、0x0000、0x18
    寄存器= 0、0x0001、0x00
    寄存器= 0、0x000、0xDA
    寄存器= 0、0x0004、0x80
    寄存器= 0、0x000、0x00
    寄存器= 0、0x0006、0x58
    寄存器= 0、0x0007、0xA0
    寄存器= 0、0x0008、0xB0
    寄存器= 0、0x0009、0x00
    寄存器= 0、0x000A、0xDC
    寄存器= 0、0x000B、0x00
    寄存器= 0、0x000C、0x13
    寄存器= 0、0x000D、0x20
    寄存器= 0、0x000E、0x00
    寄存器= 0、0x000F、0x00
    寄存器= 0、0x0010、0x00
    寄存器= 0、0x0011、0x00
    寄存器= 0、0x0012、0x00
    寄存器= 0、0x0013、0x88
    寄存器= 0、0x0014、0x00
    寄存器= 0、0x0015、0x01
    寄存器= 0、0x0016、0xFE
    寄存器= 0、0x007、0x1E
    寄存器= 0、0x0018、0x7F
    寄存器= 0、0x0019、0x7F
    寄存器= 0、0x001A、0x01
    寄存器= 0、0x001B、0x00
    寄存器= 0、0x001C、0x00
    寄存器= 0、0x001D、0x00
    寄存器= 0、0x001E、0x01
    寄存器= 0、0x001F、0xF5
    寄存器= 0、0x0020、0x03
    寄存器= 0、0x0021、0x00
    寄存器= 0、0x0022、0x25
    寄存器= 0、0x0023、0x00
    寄存器= 0、0x0024、0x00
    寄存器= 0、0x0025、0x00
    寄存器= 0、0x0026、0x00
    寄存器= 0、0x0027、0x00
    寄存器= 0、0x0028、0x01
    寄存器= 0、0x0029、0x20
    寄存器= 0、0x002A、0x20
    寄存器= 0、0x002B、0xE8
    寄存器= 0、0x002C、0x00
    REG = 0、0x0030、0x00
    寄存器= 0、0x0031、0x00
    寄存器= 0、0x00、32、0x00
    寄存器= 0、0x0033、0x00
    寄存器= 0、0x0034、0x00
    寄存器= 0、0x0035、0x00
    寄存器= 0、0x0036、0x00
    寄存器= 0、0x0037、0x00
    寄存器= 0、0x0038、0x00
    寄存器= 0、0x0039、0x00
    寄存器= 0、0x003A、0x00
    寄存器= 0、0x003B、0x00
    寄存器= 0、0x003C、0x00
    寄存器= 0、0x003D、0x00
    寄存器= 0、0x003E、0x00
    寄存器= 0、0x003F、0x00
    寄存器= 0、0x0040、0x14
    寄存器= 0、0x0041、0x5C
    寄存器= 0、0x0042、0x00
    寄存器= 0、0x0043、0x00
    寄存器= 0、0x0044、0x80
    寄存器= 0、0x0045、0x00
    寄存器= 0、0x0046、0x00
    寄存器= 0、0x0047、0x00
    寄存器= 0、0x0048、0x01
    寄存器= 0、0x0049、0x68
    寄存器= 0、0x004A、0x01
    寄存器= 0、0x004B、0xD0
    寄存器= 0、0x004C、0x02
    寄存器= 0、0x004D、0x00
    寄存器= 0、0x004E、0x00
    寄存器= 0、0x004F、0x00
    寄存器= 0、0x00、0x97
    寄存器= 0、0x0051、0xA1
    寄存器= 0、0x0052、0x1E
    寄存器= 0、0x0053、0x00
    寄存器= 0、0x0054、0x28
    寄存器= 0、0x0055、0x0C
    寄存器= 0、0x0056、0x00
    寄存器= 0、0x0057、0x00
    寄存器= 0、0x0058、0x00
    寄存器= 0、0x0059、0x00
    寄存器= 0、0x005A、0x92
    寄存器= 0、0x005B、0x20
    寄存器= 0、0x005C、0x02
    寄存器= 0、0x005D、0x06
    寄存器= 0、0x005E、0x44
    寄存器= 0、0x005F、0x00
    寄存器= 0、0x0060、0x22
    寄存器= 0、0x0061、0x02
    寄存器= 0、0x0062、0x00
    寄存器= 0、0x0064、0x10
    寄存器= 0、0x0065、0x0C
    寄存器= 0、0x0066、0x0D
    寄存器= 0、0x0067、0x16
    寄存器= 0、0x0068、0x30
    寄存器= 0、0x0069、0x0B
    寄存器= 0、0x006A、0x00
    寄存器= 0、0x006B、0x00
    寄存器= 0、0x006C、0x00
    寄存器= 0、0x0070、0x00
    寄存器= 0、0x0071、0x00
    寄存器= 0、0x0072、0x00
    寄存器= 0、0x0073、0x00
    寄存器= 0、0x0074、0x00
    寄存器= 0、0x0075、0x00
    寄存器= 0、0x0076、0x00
    寄存器= 0、0x0077、0x00
    寄存器= 0、0x0078、0x00
    寄存器= 0、0x0079、0x00
    寄存器= 0、0x007A、0x00
    寄存器= 0、0x007B、0x00
    寄存器= 0、0x007C、0x00
    寄存器= 0、0x007D、0x00
    寄存器= 0、0x0080、0x00
    寄存器= 0、0x0081、0x00
    寄存器= 0、0x0082、0x00
    寄存器= 0、0x0083、0x00
    寄存器= 0、0x0084、0x00
    寄存器= 0、0x0090、0x00
    寄存器= 0、0x0091、0x00
    寄存器= 0、0x0092、0x00
    寄存器= 0、0x0093、0x00
    寄存器= 0、0x0094、0x00
    寄存器= 0、0x0098、0x00
    寄存器= 0、0x0099、0x00
    寄存器= 0、0x009A、0x00
    寄存器= 0、0x009B、0x00
    寄存器= 0、0x009C、0x00
    寄存器= 0、0x009D、0x00
    寄存器= 0、0x009E、0x00
    寄存器= 0、0x009F、0x00
    寄存器= 0、0x00A0、0x00
    寄存器= 0、0x00A1、0x00
    寄存器= 0、0x00A2、0x00
    寄存器= 0、0x00A3、0x00
    寄存器= 0、0x00C0、0x00
    寄存器= 0、0x00C1、0x00
    寄存器= 0、0x00C2、0xA8
    寄存器= 0、0x00C3、0x00
    寄存器= 0、0x00C4、0x68
    寄存器= 0、0x00C5、0x00
    寄存器= 0、0x00C6、0x00
    寄存器= 0、0x00C7、0x40
    寄存器= 0、0x00C8、0xC0
    寄存器= 0、0x0009、0x00
    寄存器= 0、0x00CA、0x00
    寄存器= 0、0x00CB、0x00
    寄存器= 0、0x00CC、0x00
    寄存器= 0、0x00CE、0xFF
    寄存器= 0、0x00D0、0x00
    寄存器= 0、0x00D1、0x00
    寄存器= 0、0x00D2、0x00
    寄存器= 0、0x00D3、0x00
    寄存器= 0、0x00E0、0x00
    寄存器= 0、0x00E1、0x00
    寄存器= 0、0x00E2、0xA8
    寄存器= 0、0x00E3、0x00
    寄存器= 0、0x00E4、0x68
    寄存器= 0、0x00E5、0x38
    寄存器= 0、0x00E6、0x00
    寄存器= 0、0x00E7、0x00
    寄存器= 0、0x00F0、0x5F
    寄存器= 0、0x00F1、0x55
    寄存器= 0、0x00F2、0x42
    寄存器= 0、0x00F3、0x39
    寄存器= 0、0x00F4、0x32
    寄存器= 0、0x00F5、0x39
    寄存器= 0、0x00F6、0x00
    寄存器= 0、0x00F8、0x00
    寄存器= 0、0x00F9、0x00

    在执行脚本之前、HDMI 连接正常并显示在 TFT 上、但分辨率不正确。 视频源:是

    但在脚本消除后、HDMI 连接不再工作(请参阅上述寄存器转储)。  视频源:否

     

    4.在使用 HDMI 的 PC 上、以下是执行脚本之前的寄存器转储:

    [寄存器]
    器件= ALP Nano 1 - DS90UB929、连接器1
    注释=""
    日期= 2024年04月18日
    时间= 13:36:16
    寄存器= 0、0x0000、0x18
    寄存器= 0、0x0001、0x00
    寄存器= 0、0x000、0xDA
    寄存器= 0、0x0004、0x80
    寄存器= 0、0x000、0x00
    寄存器= 0、0x0006、0x58
    寄存器= 0、0x0007、0x00
    寄存器= 0、0x0008、0x00
    寄存器= 0、0x0009、0x00
    寄存器= 0、0x000A、0x52
    寄存器= 0、0x000B、0x00
    寄存器= 0、0x000C、0x07
    寄存器= 0、0x000D、0x20
    寄存器= 0、0x000E、0x00
    寄存器= 0、0x000F、0x00
    寄存器= 0、0x0010、0x00
    寄存器= 0、0x0011、0x00
    寄存器= 0、0x0012、0x00
    寄存器= 0、0x0013、0x88
    寄存器= 0、0x0014、0x00
    寄存器= 0、0x0015、0x01
    寄存器= 0、0x0016、0xFE
    寄存器= 0、0x007、0x1E
    寄存器= 0、0x0018、0x7F
    寄存器= 0、0x0019、0x7F
    寄存器= 0、0x001A、0x01
    寄存器= 0、0x001B、0x00
    寄存器= 0、0x001C、0x00
    寄存器= 0、0x001D、0x00
    寄存器= 0、0x001E、0x01
    寄存器= 0、0x001F、0xF5
    寄存器= 0、0x0020、0x03
    寄存器= 0、0x0021、0x00
    寄存器= 0、0x0022、0x25
    寄存器= 0、0x0023、0x00
    寄存器= 0、0x0024、0x00
    寄存器= 0、0x0025、0x00
    寄存器= 0、0x0026、0x00
    寄存器= 0、0x0027、0x00
    寄存器= 0、0x0028、0x01
    寄存器= 0、0x0029、0x20
    寄存器= 0、0x002A、0x20
    寄存器= 0、0x002B、0xE0
    寄存器= 0、0x002C、0x00
    REG = 0、0x0030、0x00
    寄存器= 0、0x0031、0x00
    寄存器= 0、0x00、32、0x00
    寄存器= 0、0x0033、0x00
    寄存器= 0、0x0034、0x00
    寄存器= 0、0x0035、0x00
    寄存器= 0、0x0036、0x00
    寄存器= 0、0x0037、0x00
    寄存器= 0、0x0038、0x00
    寄存器= 0、0x0039、0x00
    寄存器= 0、0x003A、0x00
    寄存器= 0、0x003B、0x00
    寄存器= 0、0x003C、0x00
    寄存器= 0、0x003D、0x00
    寄存器= 0、0x003E、0x00
    寄存器= 0、0x003F、0x00
    寄存器= 0、0x0040、0x14
    寄存器= 0、0x0041、0x5C
    寄存器= 0、0x0042、0x00
    寄存器= 0、0x0043、0x00
    寄存器= 0、0x0044、0x80
    寄存器= 0、0x0045、0x00
    寄存器= 0、0x0046、0x00
    寄存器= 0、0x0047、0x00
    寄存器= 0、0x0048、0x00
    寄存器= 0、0x0049、0x00
    寄存器= 0、0x004A、0x00
    寄存器= 0、0x004B、0x00
    寄存器= 0、0x004C、0x00
    寄存器= 0、0x004D、0x00
    寄存器= 0、0x004E、0x00
    寄存器= 0、0x004F、0x00
    寄存器= 0、0x00、0x97
    寄存器= 0、0x0051、0xA1
    寄存器= 0、0x0052、0x1E
    寄存器= 0、0x0053、0x00
    寄存器= 0、0x0054、0x28
    寄存器= 0、0x0055、0x0C
    寄存器= 0、0x0056、0x00
    寄存器= 0、0x0057、0x00
    寄存器= 0、0x0058、0x00
    寄存器= 0、0x0059、0x00
    寄存器= 0、0x005A、0xDD
    寄存器= 0、0x005B、0x20
    寄存器= 0、0x005C、0x02
    寄存器= 0、0x005D、0x06
    寄存器= 0、0x005E、0x44
    寄存器= 0、0x005F、0x4A
    寄存器= 0、0x0060、0x22
    寄存器= 0、0x0061、0x02
    寄存器= 0、0x0062、0x00
    寄存器= 0、0x0064、0x10
    寄存器= 0、0x0065、0x00
    寄存器= 0、0x0066、0x00
    寄存器= 0、0x0067、0x00
    寄存器= 0、0x0068、0x00
    寄存器= 0、0x0069、0x00
    寄存器= 0、0x006A、0x00
    寄存器= 0、0x006B、0x00
    寄存器= 0、0x006C、0x00
    寄存器= 0、0x0070、0x00
    寄存器= 0、0x0071、0x00
    寄存器= 0、0x0072、0x00
    寄存器= 0、0x0073、0x00
    寄存器= 0、0x0074、0x00
    寄存器= 0、0x0075、0x00
    寄存器= 0、0x0076、0x00
    寄存器= 0、0x0077、0x00
    寄存器= 0、0x0078、0x00
    寄存器= 0、0x0079、0x00
    寄存器= 0、0x007A、0x00
    寄存器= 0、0x007B、0x00
    寄存器= 0、0x007C、0x00
    寄存器= 0、0x007D、0x00
    寄存器= 0、0x0080、0x00
    寄存器= 0、0x0081、0x00
    寄存器= 0、0x0082、0x00
    寄存器= 0、0x0083、0x00
    寄存器= 0、0x0084、0x00
    寄存器= 0、0x0090、0x00
    寄存器= 0、0x0091、0x00
    寄存器= 0、0x0092、0x00
    寄存器= 0、0x0093、0x00
    寄存器= 0、0x0094、0x00
    寄存器= 0、0x0098、0x00
    寄存器= 0、0x0099、0x00
    寄存器= 0、0x009A、0x00
    寄存器= 0、0x009B、0x00
    寄存器= 0、0x009C、0x00
    寄存器= 0、0x009D、0x00
    寄存器= 0、0x009E、0x00
    寄存器= 0、0x009F、0x00
    寄存器= 0、0x00A0、0x00
    寄存器= 0、0x00A1、0x00
    寄存器= 0、0x00A2、0x00
    寄存器= 0、0x00A3、0x00
    寄存器= 0、0x00C0、0x00
    寄存器= 0、0x00C1、0x00
    寄存器= 0、0x00C2、0xA8
    寄存器= 0、0x00C3、0x00
    寄存器= 0、0x00C4、0x68
    寄存器= 0、0x00C5、0x00
    寄存器= 0、0x00C6、0x00
    寄存器= 0、0x00C7、0x40
    寄存器= 0、0x00C8、0xC0
    寄存器= 0、0x0009、0x00
    寄存器= 0、0x00CA、0x00
    寄存器= 0、0x00CB、0x00
    寄存器= 0、0x00CC、0x00
    寄存器= 0、0x00CE、0xFF
    寄存器= 0、0x00D0、0x00
    寄存器= 0、0x00D1、0x00
    寄存器= 0、0x00D2、0x00
    寄存器= 0、0x00D3、0x00
    寄存器= 0、0x00E0、0x00
    寄存器= 0、0x00E1、0x00
    寄存器= 0、0x00E2、0xA8
    寄存器= 0、0x00E3、0x00
    寄存器= 0、0x00E4、0x68
    寄存器= 0、0x00E5、0x38
    寄存器= 0、0x00E6、0x00
    寄存器= 0、0x00E7、0x00
    寄存器= 0、0x00F0、0x5F
    寄存器= 0、0x00F1、0x55
    寄存器= 0、0x00F2、0x42
    寄存器= 0、0x00F3、0x39
    寄存器= 0、0x00F4、0x32
    寄存器= 0、0x00F5、0x39
    寄存器= 0、0x00F6、0x00
    寄存器= 0、0x00F8、0x00
    寄存器= 0、0x00F9、0x00

    执行该脚本后:

    [寄存器]
    器件= ALP Nano 1 - DS90UB929、连接器1
    注释=""
    日期= 2024年04月18日
    时间= 13:41:06
    寄存器= 0、0x0000、0x18
    寄存器= 0、0x0001、0x00
    寄存器= 0、0x000、0xDA
    寄存器= 0、0x0004、0x80
    寄存器= 0、0x000、0x00
    寄存器= 0、0x0006、0x58
    寄存器= 0、0x0007、0x00
    寄存器= 0、0x0008、0x00
    寄存器= 0、0x0009、0x00
    寄存器= 0、0x000A、0x5E
    寄存器= 0、0x000B、0x00
    寄存器= 0、0x000C、0x07
    寄存器= 0、0x000D、0x20
    寄存器= 0、0x000E、0x00
    寄存器= 0、0x000F、0x00
    寄存器= 0、0x0010、0x00
    寄存器= 0、0x0011、0x00
    寄存器= 0、0x0012、0x00
    寄存器= 0、0x0013、0x88
    寄存器= 0、0x0014、0x00
    寄存器= 0、0x0015、0x01
    寄存器= 0、0x0016、0xFE
    寄存器= 0、0x007、0x1E
    寄存器= 0、0x0018、0x7F
    寄存器= 0、0x0019、0x7F
    寄存器= 0、0x001A、0x01
    寄存器= 0、0x001B、0x00
    寄存器= 0、0x001C、0x00
    寄存器= 0、0x001D、0x00
    寄存器= 0、0x001E、0x01
    寄存器= 0、0x001F、0xFA
    寄存器= 0、0x0020、0x03
    寄存器= 0、0x0021、0x00
    寄存器= 0、0x0022、0x25
    寄存器= 0、0x0023、0x00
    寄存器= 0、0x0024、0x00
    寄存器= 0、0x0025、0x00
    寄存器= 0、0x0026、0x00
    寄存器= 0、0x0027、0x00
    寄存器= 0、0x0028、0x01
    寄存器= 0、0x0029、0x20
    寄存器= 0、0x002A、0x20
    寄存器= 0、0x002B、0xE8
    寄存器= 0、0x002C、0x00
    REG = 0、0x0030、0x00
    寄存器= 0、0x0031、0x00
    寄存器= 0、0x00、32、0x00
    寄存器= 0、0x0033、0x00
    寄存器= 0、0x0034、0x00
    寄存器= 0、0x0035、0x00
    寄存器= 0、0x0036、0x00
    寄存器= 0、0x0037、0x00
    寄存器= 0、0x0038、0x00
    寄存器= 0、0x0039、0x00
    寄存器= 0、0x003A、0x00
    寄存器= 0、0x003B、0x00
    寄存器= 0、0x003C、0x00
    寄存器= 0、0x003D、0x00
    寄存器= 0、0x003E、0x00
    寄存器= 0、0x003F、0x00
    寄存器= 0、0x0040、0x14
    寄存器= 0、0x0041、0x5C
    寄存器= 0、0x0042、0x00
    寄存器= 0、0x0043、0x00
    寄存器= 0、0x0044、0x80
    寄存器= 0、0x0045、0x00
    寄存器= 0、0x0046、0x00
    寄存器= 0、0x0047、0x00
    寄存器= 0、0x0048、0x01
    寄存器= 0、0x0049、0x68
    寄存器= 0、0x004A、0x01
    寄存器= 0、0x004B、0x20
    寄存器= 0、0x004C、0x02
    寄存器= 0、0x004D、0x00
    寄存器= 0、0x004E、0x00
    寄存器= 0、0x004F、0x00
    寄存器= 0、0x00、0x97
    寄存器= 0、0x0051、0xA1
    寄存器= 0、0x0052、0x1E
    寄存器= 0、0x0053、0x00
    寄存器= 0、0x0054、0x28
    寄存器= 0、0x0055、0x0C
    寄存器= 0、0x0056、0x00
    寄存器= 0、0x0057、0x00
    寄存器= 0、0x0058、0x00
    寄存器= 0、0x0059、0x00
    寄存器= 0、0x005A、0xDD
    寄存器= 0、0x005B、0x20
    寄存器= 0、0x005C、0x02
    寄存器= 0、0x005D、0x06
    寄存器= 0、0x005E、0x44
    寄存器= 0、0x005F、0x28
    寄存器= 0、0x0060、0x22
    寄存器= 0、0x0061、0x02
    寄存器= 0、0x0062、0x00
    寄存器= 0、0x0064、0x10
    寄存器= 0、0x0065、0x00
    寄存器= 0、0x0066、0x00
    寄存器= 0、0x0067、0x00
    寄存器= 0、0x0068、0x00
    寄存器= 0、0x0069、0x00
    寄存器= 0、0x006A、0x00
    寄存器= 0、0x006B、0x00
    寄存器= 0、0x006C、0x00
    寄存器= 0、0x0070、0x00
    寄存器= 0、0x0071、0x00
    寄存器= 0、0x0072、0x00
    寄存器= 0、0x0073、0x00
    寄存器= 0、0x0074、0x00
    寄存器= 0、0x0075、0x00
    寄存器= 0、0x0076、0x00
    寄存器= 0、0x0077、0x00
    寄存器= 0、0x0078、0x00
    寄存器= 0、0x0079、0x00
    寄存器= 0、0x007A、0x00
    寄存器= 0、0x007B、0x00
    寄存器= 0、0x007C、0x00
    寄存器= 0、0x007D、0x00
    寄存器= 0、0x0080、0x00
    寄存器= 0、0x0081、0x00
    寄存器= 0、0x0082、0x00
    寄存器= 0、0x0083、0x00
    寄存器= 0、0x0084、0x00
    寄存器= 0、0x0090、0x00
    寄存器= 0、0x0091、0x00
    寄存器= 0、0x0092、0x00
    寄存器= 0、0x0093、0x00
    寄存器= 0、0x0094、0x00
    寄存器= 0、0x0098、0x00
    寄存器= 0、0x0099、0x00
    寄存器= 0、0x009A、0x00
    寄存器= 0、0x009B、0x00
    寄存器= 0、0x009C、0x00
    寄存器= 0、0x009D、0x00
    寄存器= 0、0x009E、0x00
    寄存器= 0、0x009F、0x00
    寄存器= 0、0x00A0、0x00
    寄存器= 0、0x00A1、0x00
    寄存器= 0、0x00A2、0x00
    寄存器= 0、0x00A3、0x00
    寄存器= 0、0x00C0、0x00
    寄存器= 0、0x00C1、0x00
    寄存器= 0、0x00C2、0xA8
    寄存器= 0、0x00C3、0x00
    寄存器= 0、0x00C4、0x68
    寄存器= 0、0x00C5、0x38
    寄存器= 0、0x00C6、0x00
    寄存器= 0、0x00C7、0x00
    寄存器= 0、0x00C8、0xC0
    寄存器= 0、0x0009、0x00
    寄存器= 0、0x00CA、0x00
    寄存器= 0、0x00CB、0x00
    寄存器= 0、0x00CC、0x00
    寄存器= 0、0x00CE、0xFF
    寄存器= 0、0x00D0、0x00
    寄存器= 0、0x00D1、0x00
    寄存器= 0、0x00D2、0x00
    寄存器= 0、0x00D3、0x00
    寄存器= 0、0x00E0、0x00
    寄存器= 0、0x00E1、0x00
    寄存器= 0、0x00E2、0xA8
    寄存器= 0、0x00E3、0x00
    寄存器= 0、0x00E4、0x68
    寄存器= 0、0x00E5、0x38
    寄存器= 0、0x00E6、0x00
    寄存器= 0、0x00E7、0x00
    寄存器= 0、0x00F0、0x5F
    寄存器= 0、0x00F1、0x55
    寄存器= 0、0x00F2、0x42
    寄存器= 0、0x00F3、0x39
    寄存器= 0、0x00F4、0x32
    寄存器= 0、0x00F5、0x39
    寄存器= 0、0x00F6、0x00
    寄存器= 0、0x00F8、0x00
    寄存器= 0、0x00F9、0x00

    我们注意到、在可正常运行的 PC 上执行脚本后、寄存器值会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    这可能是因为 HPD 被拉低、因为供电方不会将 HPD 信号置为929。 请注意、HPD 引脚由受电方置位、以使供电方知道它已准备好接收 HDMI 信号。 该 电源首先通过 HDMI 接口提供+5V 电源信号来启动连接。 接收端将 HPD 保持为低电平、直到它准备好接收来自源端的信号、此时它将释放 HPD 以上拉至+5V。

    您可以使用以下命令在929上强制将 HPD 置为高电平:

    置位 HPD:
    a. 0x48 = 0x01
    b. 0x49 = 0x00
    c. 0x4A = 0x00
    d. 0x4B = 0x01
    e. 0x4C = 0x00
    f. 0x4D = 0x00
    G.0x4E = 0x01

    使用以下命令使 HPD 无效:
    a. 0x48 = 0x01
    b. 0x49 = 0x00
    c. 0x4A = 0x00
    d. 0x4B = 0x01
    e. 0x4C = 0x00
    f. 0x4D = 0x00
    G.0x4E = 0x00

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的建议到底是什么,维护或取消维护 HPD ,以及是否将其中的任何命令包含在我们的 EDID 脚本中?  

    请提供分步说明。

    同时、我执行了使 HPD 生效命令、但 ALP 中的 HDMI 频率不稳定。

    此致

    马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    请 参阅有关步骤的 E2E 主题: 链接

    请注意、即使线程与949相关、929中的步骤也是相同的。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    已执行置位 HPD。 然后、脚本初始化计时(请参阅此回帖、编号为14.04.2024)。 视频板 HDMI 输出的图像被裁剪后的 PC 显示部分。

    因此、我们通过 HPD 断言观察到的差异是显示被裁剪掉。

    在 HPD 无效的情况下、根本没有显示内容。

    此致

    马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    Josh 不在办公室。 我会很快回来的。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    上电时、内部 SRAM EDID 会填充默认 EDID。 如果您有自定义 EDID 加载到 UB929的内部 SRAM、则需要在 HPD 变为高电平之前加载该 ID。 这可以通过手动设置 HPD 低电平、加载 EDID 和设置 HPD 高电平或将器件搭接至 EXT_CTL 模式来完成。 EXT_CTL 会阻止内部状态机完成 HDMI 配置、从而允许用户对其自定义 EDID 进行编程。 一旦对 EDID 进行了编程,可以通过写入寄存器0x54[7]将 UB929设置回内部 HDMI 控制模式。

    如果没有 HPD 声明,则根本没有显示内容。

    如果 HPD 未激活、则 HDMI 链接将不起作用。 如果建立了下行链路、UB929中会自动设置 HPD。 还有其他一些原因可能导致 HPD 未处于活动状态。

    • RX_5V 检测为 false
    • 下游 HPD 事件
    • 复位音频 FIFO

    [QUOTE USERID="601184" URL="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349592/ds90ub929-q1evm-no-hdmi-connection-between-pc-and-video-board/5151718 #5151718(2006)我们注意到在可正常工作的 PC 上执行脚本后,寄存器值不同。

    哪些寄存器不同?

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    将 HDMI 连接到 PC 并执行脚本以 使 HPD 生效后、OK-PC 和 Not-OK-PC 之间的以下寄存器内容是不同的。 并在 ALP 中初始化时序:

    为什么 PC 之间的区别是相同的视频板?

    此致

    马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    感谢您突出显示了寄存器差异。 主要问题是929检测不到有效的 TMDS 信号。 寄存器0x5A (FPD3_STS)表示"PC 不正常"不存在 HDMI PLL 锁定或稳定频率。 如果这只发生在特定 PC 上、那么我怀疑硬件可能导致链路问题。

    寄存器0x5C (FPD3_CTL2)具有强制 HDMI 时钟检测和频率稳定性阈值的选项。 尝试使用该寄存器来查看这是否可以锁定到 HDMI 时钟。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、
    在对电路板上电后、加载脚本之前和之后的寄存器进行比较后、我们发现一些寄存器的值也被修改了、而这些值并非所需的值。  这是由 AW EDID 编辑器生成的脚本导致的。
    因此、我们在脚本中仅包含了所需的更改(时序和分辨率修改)。
    新脚本在不同的计算机上进行了测试。 HDMI 稳定、图像看起来正常。

    此致 Manoj