This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3232E:线路驱动器输出具有高频尖峰

Guru**** 2901140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345173/sn65c3232e-line-driver-output-has-high-frequency-spikes

器件型号:SN65C3232E

您好的设计团队

我们使用 SN65C3232EPWR 一个客户产品中的 RS232线路驱动器。

有时、我们发现 IC 在其驱动器输出端提供垃圾值。

此外、我们使用示波器分析输出并发现高频尖峰

调制器输出。 这一问题出现在一小部分 IC 上、

减少25%。 请帮助解决该问题。

谢谢

图西斯

电子工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thusith,

    您能否提供原理图供我们审阅?  

    您能否向我们展示您发现的问题的范围?

    您是否还可以探测器件的 V-/V+引脚、确保它们没有下降/崩溃?

    -鲍比  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鲍比您好

    很抱歉这么晚才回复!

    请查找下面的原理图。

    TXD_UC 连接到 STM32微控制器的 UART_Tx。 此波形在 RS232_TX 上测得。

    Vcomms 为+3.3V

    下面的视频演示了垃圾值接收和相关的波形。

    e2e.ti.com/.../Tx-waveform-analysis-and-received-data-on-PC.mp4

    我已经对故障 IC 和通过的 IC 进行了分析、现在我将与您分享分析结果。

    下面列出了我遵循的分析步骤:

    1.   从板上移除第一个100欧姆电阻器 R16。
    2.   可调电源 E36103A 连接到 U4的引脚11 (+)和接地(-)。
    3.   示波器连接到 RS232_TX 和接地端。
    4.   电路板由12VDC 电源供电。 (Vcomms 时为+3.3V)
    5.   更改 E36103A 输出时、可以在示波器上观察到波形。

    在通过 IC 的情况下、获得了该视频。

    e2e.ti.com/.../Good-IC-waveforms.mp4

    输入电压逐渐下降、在1.219V 时、输出跳至正。
    输入电压再次逐渐增加、但是在1.500V 之前、输出没有变化。 一旦1.5V 达到输出、输出跳回至负值。

    对于 IC 故障的情况、以下视频中提供的观察结果。

    e2e.ti.com/.../Bad-IC-waveforms.mp4

    在1.062V 输出时、大约显示了尖峰行为、并且随着输入降低尖峰变得至关重要。
    在大约1.019V 时尖峰会消失、输出 完全传输到正电平。
    在这种情况下、无法观察到传输阈值。 相反、传输以非常嘈杂的方式发生。

    请告知

    谢谢

    -Thusith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚11是数字输入;您不得尝试向其施加模拟电压。 输出只针对有效逻辑电平被定义、也就是说、针对接近0V 和3.3V 的电压。

    引脚10不得悬空。

    该器件已经处理 RS 至232总线电压/电流;移除 R18和 R19。 (但这与此问题无关。)

    请显示引脚11和引脚14的示波器迹线、其中包含有效的 UART 输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的帮助!

    Thusith,

    另一位专家将在业务结束时与您联系2024年04月19日。

    此致、

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thusith,

    我同意克莱门的意见。  

    引脚10 (Tint2)不应悬空。  

    您第一个视频中的输出波形看起来像是在没有折叠的情况下向两个电源轨正常摆动、因此我并不一定认为它刚才与开关电容器有关。  

    我认为我们应该使用 o 型示波器上的两个探针来看待它。 一个在 TTL 输入侧(TXD_U)、一个在电缆输出(RS232_TX)上。 我们要验证输入没有输入噪声、该噪声会被拾取并发送到输出端。  

    当 MCU 未驱动 TXD_U 网络时、网络上是否有任何类型的上拉电阻器以确保其保持在5V 逻辑电压? 或者、您是否确定 MCU 在空闲时会主动将 TXD_U 网络保持在高电平?

    其他意见:

    您是否在我们器件的 Vcc 引脚上有任何去耦电容?

    从布线角度看、T1IN/T1OUT 布线下是否发生任何高频或高电流开关?

    谢谢。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby 和 Clemen:

    感谢您的回复!

    以下视频介绍了通信时的信号波形。

    1.在 IC 出现故障的情况下。

    e2e.ti.com/.../PerformanceTest_5F00_Failed_5F00_IC.mp4

    开始时、只有 RS232_Tx 与示波器相连。

    您可以看到、通信开始后、波形中会出现高频尖峰。 同时显示器背面

    显示了一系列写入终端窗口的垃圾值。

    在00:30时间、视频显示两个信号都与示波器连接。 带 trace1 (黄色)的 RS232_Tx 以及带 trace2的 TXD_UC (绿色)

    令人惊讶的是、将示波器探头与 TXD_UC (引脚11)连接后、异常行为消失。 示波器上没有 spikey 波形。 终端窗口上没有垃圾。 最终、可以观察到波形。

    2. IC 有正常行为

    从良好 IC 获取的波形在以下视频中展示

    e2e.ti.com/.../PerformanceTest_5F00_Passed_5F00_IC.mp4

    此处不存在任何异常。

    "您是否在我们器件的 Vcc 引脚上有任何去耦电容器?"

    是的、Vcomms 轨上有多个100nF 电容器。 但其中一些与另一个芯片共享。

    "从布线角度而言、T1IN/T1OUT 布线下是否发生任何高频或高电流开关?"

    不可以、接地平面位于该芯片的正下方。

    "当 MCU 未驱动 TXD_U 网络时、网络上是否有任何类型的上拉电阻器以确保其保持在5V 逻辑电压? "

    不可以、MCU 和收发器之间没有任何上拉电阻器。

    其他信息:

    我们检查了良好 IC 和不良 IC 的引脚11的输入阻抗。

    为此、我们使用了 Fluke 115万用表。

    良好的 IC 显示引脚11与 GND 之间的电阻约为2.9m Ω。

    BAD IC 显示了引脚11与 GND 之间约为2.3m Ω 的电阻。

    希望这一事实可能有用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图不完整。 请显示连接到 TXD_UC 线路的所有内容。 还告诉我们当 UART 输出空闲时微控制器的输出引脚是如何配置的(低电平、高电平或 Hi-Z)。 (我怀疑线路是悬空的。 在这种情况下、上拉电阻器会有所帮助。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thusith,

    连接示波器探头后意外发现 TXD_UC (引脚11)异常行为消失。 示波器上没有 spikey 波形。 终端窗口上没有垃圾。 最后可以观察到波形。

    这似乎表明、这可能是由于噪声或耦合到输入引脚(TXD_UC)上的因素、MCU 未将输出保持在此网络上(我怀疑它是高阻态或非常弱的下拉。 我看到在大多数设置中、此引脚保持高电平、通常有一个弱上拉电阻器将其保持高电平、直到 MCU 通电并准备好主动驱动引脚。

    我认为您可能需要尝试在引脚上放置一个10k 或4.7K 的上拉电阻器、然后重新运行测试以查看是否仍然看到问题。 在引脚上添加一个100pF 的小电容也有助于滤除引脚上出现的任何噪声。

    至于您看到一个器件出现问题而不看到另一个器件的原因、我怀疑与不同的制造基地和批次导致的硅差异(掺杂水平)有关。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鲍比您好

    我会将这些信息传递给客户、并询问他有关这些修改的决定。

    我们注意到、通过测试的组件和失败的组件具有如下所述的不同器件标识。

    器件标识: MU232E-2AK-CQ6J  

                         这些组件在通信时会产生误差。 此外、驱动器输入阻抗显示为2.3m Ω、

                         这是相对较低的。

    -------------------------------------------------------

    器件标识: MU232E-25K-AZ8R

                        这些组件运行良好。  驱动器输入阻抗相对较高。 (2.9M Ω)

    我还有几个问题:

    • 剂量该完整部件标记是指部件的不同电气特性?  因为客户要求使用准确的器件标识。
    • 该驱动器输入是否具有某种内置的滞环?
    • 我是否可以安排运送好的和坏的样品进行内部测试?

    谢谢

    图西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thusith,

    剂量此完整部件标记是指组件的不同电气属性?  因为客户要求使用正确的部件标记。

    该器件于2021年6月发布了裸片修订。 根据器件标识、我能够验证这两个器件是否都出现在我们的内部查找系统中、并且这两个器件都是"新"裸片。 这意味着两个器件应该完全相同。 (批次之间可能有一些细微的器件差异)

    此驱动程序输入是否具有某种内置迟滞频带?

    通常、我们的设计团队不会在 CMOS 输入中构建外部迟滞电路、除非他们需要非常高水平的内置灵敏度。 它们通常在 NMOS 和 PMOS 之间使用某种内部重叠、这通常会提供大约两位数 mV 的极小迟滞。  

    我是否可以为内部测试安排好样片和坏样片组的运输?

    贵公司是否有 TI 代表? 通常、您会就可能出现的重新测试问题与他们进行沟通。  根据我的理解、您拥有的输入可能是悬空的、因此根据系统级别、他们可能不接受请求。 只有当他们认为发生了质量问题时、他们才会接受这样的请求。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby:

    感谢您迄今为止为解决此问题所提供的支持。

    我将联系客户提供您的信息、并尝试解决此问题。

    如果有疑问、我稍后会通过此论坛与您联系。

    谢谢、再见!

    图西斯