This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:PS181备选解决方案请求

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352999/sn75dp159-ps181-alternative-solution-request

器件型号:SN75DP159
主题中讨论的其他器件:TDP2004

您好、E2E:

我们是否有针对替代 Parade /PS181的类似解决方案?

https://www.paradetech.com/zh-hant/%E7%94%A2%E5%93%81%E4%BB%8B%E7%B4%B9/ps181-dp-to-dual-mode-dp/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我们的产品系列中没有类似的产品。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢你。 再问一个问题,如果有设备,我们可以使用的方块图(PS181)如下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PS181采用 DP 输入并输出 DP++、我们的产品系列中没有解决方案。

    我们有 DP142、DP141或 TDP2004、它支持 DP 到 DP、但不支持 DP 到 DP++。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明白了。 谢谢你!