This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A-Q1:SN65LVDS93A 的展频规格

Guru**** 2929330 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A, SN65LVDS94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1353816/sn65lvds93a-q1-spread-spectrum-specification-for-sn65lvds93a

器件型号:SN65LVDS93A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS94、SN65LVDS93A

您好、TI 团队、

我们将 在项目中使用 SN65LVDS94部分。  

该器件能够支持扩频以及以下数据表中提供的规格、这些规格适用于输入时钟。

上述数据用于输入时钟、均指与 RGB 接口 CLKIN 引脚相关的数据。

我们的查询是: 该电桥是否会像默认情况一样将 CLKIN 输入(RGB 输入侧)上的展频传递到 LVDS 输出、或者是否需要对其进行使能控制? 在 DS 中未找到更多信息。 请就此提供建议。

此电桥支持的最大分辨率是多少? 它是1920 x 1080 p 还是更低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的查询是: 该电桥是否会像默认情况一样将 CLKIN 输入(RGB 输入侧)上的展频传递到 LVDS 输出、或者是否需要对其进行使能控制? 在 DS 中未找到更多信息。 请对此提供建议。

    SN65LVDS93A 被设计成具有足够高的 PLL 带宽来传递扩频时钟、但也具有足够低的带宽来抑制高频噪声和抖动。 这是一项自动功能、因此这个器件中没有控制功能。

    Unknown 说:
    此网桥支持的最大分辨率是多少? 是1920 x 1080 p 还是更低?

    SN65LVDS94支持20 MHz 至68 MHz 的 PCLK 范围。 您的完整视频时序参数是什么?

    此致!

    尼古拉斯