This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:关于 TUSB211A 应用的一些问题

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352808/tusb211a-some-question-about-the-application-of-tusb211a

器件型号:TUSB211A
主题中讨论的其他器件: TUSB211

尊敬的 TI 工程师:

对于 TUSB211A 的应用我们有一些问题、详情如下:

1) 1) 由于我们的眼图测试失败(主机模式)、所以我想问 TUSB211AI 是否可以纠正眼图? 或者是否有其他 p/n 值得 推荐?  我们的架构如下:主板通过 FPC 连接到 USB 连接器、我们计划将转接驱动器放置在 FPC 上靠近 USB 连接器端的位置。

2) TUSB211AI 具有 D1P/N 和 P2P/N。 我们要确认哪一端连接到 CPU (主机)端、哪一端连接到连接器(器件)端。  

由于 数据表上三个解释性图中的两个具有相同的连接、但一个具有不同的连接。  这三个连接图如下所示:

3) 3) 下面是该规格上的建议封装尺寸。 我们需要确认封装 D1P 是否应直接连接到 D2P、而 D1M 是否应直接连接到 D2M。 是这样吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    Unknown 说:
    1) 由于眼图测试失败(主机模式)、我想问一下 TUSB211AI 是否可以校正眼图? 或者是否有其他 p/n 值得 推荐?  我们的架构如下:主板通过 FPC 连接到 USB 连接器,我们计划将转接驱动器放置在 FPC 的 USB 连接器端附近。

    是的、TUSB211A 是用于修复此设置的适用选择。 从主机到眼图测试点的总距离是多少、只是为了确认?

    2) TUSB211AI 具有 D1P/N 和 P2P/N。 我们要确认哪一端连接到 CPU (主机)端、哪一端连接到连接器(器件)端。  

    由于 数据表上三个解释性图中的两个具有相同的连接、但一个具有不同的连接。  这三个连接图如下所示:

    [/报价]

    TUSB211A 是双向的、因此无需担心哪一端连接到主机或器件。 唯一的要求是 DP 和 DM 正确匹配/连接。

    Unknown 说:
    3) 下面是该规范的建议封装。 我们需要确认封装 D1P 是否应直接连接到 D2P、而 D1M 是否应直接连接到 D2M。 这是否正确?

    TUSB211A 被动地提升在其下方运行的任何信号、并可通过 USB2布线放置以向信号注入电流、从而对其进行升压。 因此、应通过 USB 数据通道布线将 D1/2P 和 D1/2M 连接到器件下方的彼此、如您发送的图片中突出显示的内容所示。

    如果您有任何其他问题、或需要进一步澄清、敬请告知!

    谢谢。

    瑞安

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    非常感谢您的回复。 关于您提到的问题、我们的答复如下:

    从主机到眼部测试点的总距离是多少?

    我们只想知道 HUB 到 TUSB211A 的距离以及 TUSB211到 USB 连接器的距离。  您 对总长度有什么建议或限制吗?

    总之、您对 TUSB211A 的放置有什么建议吗?  我们是需要将其放置在 EMI 滤波器前面(位置1)还是 EMI 滤波器后面(位置2)?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我们只想知道集线器到 TUSB211A 的距离以及 TUSB211到 USB 连接器的距离。  您是否有任何 建议或是否对总长度有任何限制?

    TUSB211A 可以支持长达5米的电缆/布线来补偿信号。 不过、如果距离非常短、则添加转接驱动器可能会导致过度补偿。

    不管怎样,您对 TUSB211A 的放置有什么建议吗?  我们需要将其放在 EMI 滤波器前面(位置1)还是 EMI 滤波器后面(位置2)?

    我们建议尽可能靠近连接器、因此如果可能、位置2最好。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安