This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:针对 DP83TC811EVM 的 MDIO 引脚配置查询

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354604/dp83tc811evm-mdio-pin-configuration-inquiry-for-dp83tc811evm

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

您好!

在 DP83TC811EVM 的方框图中、TI 微控制器"MSP430F5529"用作"USB 转 MDIO"通信、以支持自动以太网 PHY 寄存器的读/写。

但是、要进一步查看有关该 TI Micro 的引脚连接的原理图、该 TI Micro 用于配置为 MDIO 和 MDC 引脚。 它使用引脚46作为 MDC 引脚、同时将引脚47用作 MDIO 引脚。

通过这种方式、如何在源代码中针对这两个引脚进行 GPIO 配置? 它们都配置为 SPI 端口接口吗? (由于引脚46是 SPI 的 SIMO 引脚、引脚47是 SPI 的 SOMI 引脚、引脚48 (未连接)是 SPI 时钟引脚)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenny、  

    在微控制器和 PHY 之间、有许多不同的协议用于数据传输。 我们使用的  接口、也是最常见的接口、即 HTE 管理数据输入/输出(MDIO)、也称为串行管理接口 (SMI)。 这是一个两引脚接口、因此有2个引脚 MDC 和 MDIO。  管理数据时钟 (MDC)和管理数据输入/输出(MDIO)。  

    由于协议不同、SPI 端口接口引脚将与 MDIO 不同。  

    此致、

    阿瓦塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avtar!

    感谢您的快速回复、非常感谢。

    对于如何配置这些 MDIO 和 MDC 引脚、我仍然有点困惑。 正如我在  TI 微型"MSP430F5529" 数据表中查看的那样、引脚46和引脚47均可配置为仅 GPIO/SPI/I2C 引脚。 我看不到数据表中的引脚46和引脚47可以配置为 MDIO/MDC 引脚。  

    这是否意味着没有必要将引脚46/47用作 MDIO/MDC 引脚? 它可以使用常规 GPIO 引脚配置为 MDIO/MDC 引脚? 或者那些引脚46和引脚47实际上是串行管理接口(SMI)引脚、数据表中没有提及?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenny、  

    这些引脚可被用于多种用途。 MDC 和 MDIO。 但是、如果要进一步询问 MDP430方面的问题、我建议与他们的团队联系、因为他们对引脚和功能有更多的了解。

    此致、

    阿瓦塔