This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:结温问题

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354987/ds110df111-junction-temp-issue

器件型号:DS110DF111

您好、

我的客户在 其项目中使用了 DS110DF111SQ。 但他们发现数据表中缺少结温。 请您分享此器件的结温吗? 能否到达125℃? 非常感谢!

Br、

加气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、贾齐、

    I 计算的最高结温如下。

    TJ (max)= Ta (max)+ Theta-JA * VDD (max)* IDD (max)= 85C + 35C/W * 3.6V * 0.3A = 122.8C

    此致!

    卢卡斯