This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER9615:最大距离

Guru**** 2925710 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER9615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1355158/tser9615-max-distance

器件型号:TSER9615

您好!  

我们正在使用检验摄像机中的 MJPEG 压缩视频(~500Mbps、+双向控制信息)。

我们需要舒适地走出+100m。 与大型行业标准 Bleden 电缆相比、我们的同轴电缆较小。

TSER9615能否支持超过100米的距离?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    在我们的 FPD-Link 器件之间建立链路的主要要求是满足我们的通道要求。 这意味着要确保整个高速通道(Ser PCB 布线->电缆-> DES PCB 布线)处于我们的应用手册中定义的插入损耗和回波损耗 通道规范文档

    本通道规格文档为 NDA、仅在贵公司与 TI 签订了 NDA 时才可以共享。 此外、您需要联系当地的 TI 销售办事处、让 TI FAE 代表您申请特定 FPD-Link 器件的通道规格文档。 如果您对通道规格文档的申请流程有任何具体问题、TI FAE 可以在内部 E2E 论坛上提问。

    理论上、如果同轴电缆每米的插入损耗较低、则可以达到较长的电缆长度。 但是、您必须在查看我们的通道规格文档并分析电缆的损耗特性后进行验证。

    此致!

    贾斯汀·潘