This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610EVM:未检测到 USB2ANY 接口。

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354217/ds125df1610evm-there-are-no-usb2any-interface-detected

器件型号:DS125DF1610EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

我在 Windows 10 PC 上安装了 snlc055e (使用 RTE 设置的 SigCon Architect EVM GUI)。 打开2.5V 电源、将 USB 连接到 PC (还尝试先连接 USB、然后打开2.5V)、然后打开 SigCon Architect GUI、我总是收到相同的消息"未检测到 USB2ANY 接口"。 我还尝试连接 J193的引脚1-2和引脚3-4 (电路板上它们打开)、仍然不走运。 因此、我想知道还有什么可能是错误的。 我是否需要更新 MSP430固件? 如何做到这一点? EVM 套件随附了 spa 软件狗、但用户指南没有讨论如何使用软件狗。

此外、这块板上还发生了一件奇怪的事情。 3.3V 电源通过接地触发(已使用万用表进行验证)。 我想知道为什么? 我是否得到了坏的电路板? 我只能使用2.5V 电源。

谢谢。

温迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendy、

    1.您能否确认跳线设置与我的设置相同?

    2.将 USB 电缆从计算机插入 EVM 时,D36是什么样子的?

    3.当您查看3.3V 电源时、您是否能够确认您在 TP9测得的值?

    4.在用3.3V 电压为电路板供电时、您能否确认您移除了 J198上的跳线并在 J204上放置了至少一根跳线?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 移除 J198上的跳线并将一根跳线放置在 J204上、解决了3.3V GND 短路问题。 现在我可以使用3.3V 进行上电。 我完全按照图片所示设置其余的跳线、但仍然未检测到 USB2ANY 接口。 当我将 USB 从 PC 插入 EVM 时、D36立即亮起(亮红色)。

    温迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendy、

    很高兴3.3V 电源问题得到解决。

    可能需要重新刷新您的板载 USB2ANY。 请下载以下 USB2ANY Explorer 应用程序。

    https://dr-download.ti.com/secure/software-development/gui-for-evaluation-module-evm/MD-lfI2ok7IRn/01.00.00.00/slvc622.zip

     在启动此软件之前、请使用 USB 电缆将 EVM 连接到 PC。 我预计会 弹出一个窗口、询问您是否要刷写器件。 请告诉我这是否可以解决问题。

    此致!

    卢卡斯