https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1353112/tpd3s713a-q1-otg-mode
器件型号:TPD3S713A-Q1主题中讨论的其他器件: TPD3S713-Q1
团队、您好!
在数据表中未提及 TPD3S713A-Q1是否可以在 OTG 模式下工作、
如果我们需要通过此 USB 端口下载软件、可以吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1353112/tpd3s713a-q1-otg-mode
器件型号:TPD3S713A-Q1团队、您好!
在数据表中未提及 TPD3S713A-Q1是否可以在 OTG 模式下工作、
如果我们需要通过此 USB 端口下载软件、可以吗?
谢谢!
尊敬的 Chuck:
非常感谢您的快速回复! 这是博世中国的 Imelda FAE。
1.对于公布的电子邮件、我看到 TPD3S713-Q1可以支持 OTG。 您可以 和我分享 TPD3S713-Q1和 TPD3A713A-Q1的差异吗?
根据我的理解、如果协议设置正确、OTG 和客户端模式可以正常工作。 为什么电源路径会影响 OTG? 您会介意提供更多有关信息吗?
如果有任何与 NDA 相关的文档、您可以通过电子邮件发送给我。
此致
伊梅尔达
Imelda,
OTG 要求电源路径是双向的。 713被设计成仅供电电源路径、如果不禁用电源开关、则无法关闭此电源。 当部件被启用时、此开关将一直打开、所以 VBUS 电源的 OTG 功能被禁用、将必须在系统的其它位置进行寻址。 从这种意义上说、它可以在 OTG 系统中使用、但并不是理想的部件。
713将为端口的 VBUS 和 VBUS OVP 提供适当的短路保护、但不提供基于 OTG 的检测或控制
此致、
卡盘
嗨、大块
1. TPD3S713A-Q1是否可以在主机模式下运行以提供 Vbus? (从 Vin 到 Vbus)您告诉我、在 OTG 模式下、系统中的 Vbus 应由其他电源供电。
2.在 CarPlay 模式下,iphone 用作主机,而驾驶舱用作设备。 此时、TPD3S713A-Q1的模式应该与驾驶舱相同的模式(器件模式)、或者可以在主机模式下工作?
此致
伊梅尔达
Imelda,
713不能用于管理与 VBUS 的连接(对于 OTG/播放模式)。 它的电源路径将始终保持启用状态、以保持数据线路处于活动状态。
1. 如果系统中的其它组件能够根据 CarPlay 的要求打开和关闭 VBUS、713将不会阻止系统运行。
2. 713是 DP/DM 引脚上的简单复用器、所以它不会受到作为 CarPlay 一部分发生的从 HOT 切换到器件的影响。
此致、
卡盘