This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD30:MTBF 计算器

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1355032/sn65hvd30-mtbf-calculator

器件型号:SN65HVD30

您好!  

我一直在使用您的 MTBF 计算器、因为需要为我正在使用的 PCB 计算 MTTF (我还没有看到 TI MTTF 计算器)。 我的问题是,我不明白为什么你引用 MTBF 而不是 MTTF,因为 MTBF 是为产品可以维修,而你不会维修 IC。 其他制造商、例如 Analog Devices、为其产品引用了 MTTF 数据。 能否将 TI 的 MTBF 值解释为 MTTF 值、以便与我拥有的其他 MTTF 值结合使用、从而为 PCB 提供总 MTTF?

MTBF 和 FIT 率估算器

非常感谢您提供任何帮助。

谢谢。

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我理解为什么这可能会令人困惑-因为它是-作为所有其他 IC 制造商几乎都使用 MTTF、因为正如您所说的、这是用于不可修复系统的、MTBF 通常包括在图中的维修时间。

    尽管如此 、正如大多数工程师所理解的、我们的 MTBF 实际上并不是 MTBF -它是 eq。 其他半导体公司 MTTF。 MTTF 通过时基故障率计算得出:

    MTTF = 1/(FIT * 10^(-9))和 MTBF (TI)= 1/(FIT * 10^(-9))-因此我们的 MTBF 为等效 对 MTTF 的理解。  

    如果你有任何其他问题,我会看到我能做什么-我真的不知道"为什么"我们做出了这一选择,但我们做了,就实际目的来说,它仍然有用,只是有点混乱。  

    此致!

    帕克·道德森