This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:TX 和 RX 交换问题

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354878/hd3ss3212-tx-and-rx-swap-question

器件型号:HD3SS3212

大家好、

您能帮忙检查客户是否可以如下图所示交换 TX 和 RX 吗? 客户将此开关用作 SATA 应用。 据我了解、客户还需要在下图左侧交换 TX 和 RX、对吗? 如果有任何其他配置、客户是否需要注意交换 TX 和 RX 连接? 非常感谢您的支持检查。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

      客户需要交换 多路复用器两侧的 TX/RX、以确保控制器 TX 连接到连接器的 TX。

    此致

    布赖恩