This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:将散热垫与打开的通孔连接?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354577/ts3dv642-connection-of-the-thermal-pad-with-open-vias

器件型号:TS3DV642

出于 PCB 成本原因、我希望避免在 TS3DV642散热焊盘下堵塞过孔。  


模板的示例(在数据表 RUA0042A 的第33页)是否意味着打开过孔 ?

我担心、即使焊盘中只有69%的区域被焊料覆盖、开路通孔也会漏掉焊料。

散热焊盘是器件的唯一 GND 电源引脚。 然后散热焊盘下方不可能有过孔。
封装角落中焊盘之间的空间不足以按照所设想的技术进行布线。

使用"NC"针脚9和30将散热垫连接到 GND 是否可行且足够? 然后引脚9和30将连接到 GND、并且这些线路将延伸到散热焊盘中。  

我预计应用中不需要良好的冷却。


100µm 顶层下方的层 Δ I 将是 GND 层。  
唯一的问题是 GHz 制度下的 HF 行为(反射)吗?  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TI 建议在阻焊层定义的散热焊盘中放置散热过孔、以有效地将热量从 PCB 的顶部铜层传输到内部或底部铜层。 散热过孔应使它们到内部接地平面的连接围绕整个镀通孔周围具有完整的连接。 在底部铜平面的过孔周围留一圈暴露的铜(0.05毫米宽)。 不要用阻焊层覆盖通孔、否则会导致过多的空隙。 不要使用网状态或辐式散热连接、这会妨碍进入内部铜层的导热路径。

    有关 TI 散热焊盘设计、请查看该文件。

    https://www.ti.com/lit/an/sloa120/sloa120.pdf?ts = 1714107815613 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致

    布赖恩