This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210EVM:需要精确的原理图

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354736/tusb1210evm-accurate-schematics-needed

器件型号:TUSB1210EVM

我们有多个完全相同的 TUSB1210EVM 板、如您网页上所述。  TUSB1210EVM 评估板| TI.com

由于我们在连接控制器时遇到困难、因此我们非常关注原理图。  原理图与电路板上显示的内容之间存在差异。

例如:J2是 VDD3P3的跳线、它出现在电路板上、但不出现在原理图上。  参考 TUSB1210 EVM 用户指南(TI.com)

 物料清单中显示的是原理图中未包含的元件。

 

我们能否得到一个电流原理图?

我们可以获取 TUSB1210EVM 的板级配置文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友情请求、我可以将板级配置文件发送给您。

    此致

    布赖恩